Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

elevador de vacío ergonómico piLIFT®SMART

piLIFT®SMART de Piab eleva cargas en Armatec

Fecha 13/01/2020

Filmar el elevador de vacío ergonómico piLIFT®SMART en acción en el almacén de un cliente nos muestra las ventajas que ofrece.

Taby, Suecia - Las mercancías que se suministran al almacén de Armatec llegan en cajas a veces tan hondas que el personal solía tener que meterse dentro para vaciarlas. Ahora, utilizan el sistema piLIFT®SMART de Piab para alcanzar el interior, levantar y clasificar los objetos suministrados de diferentes tamaños, formas y pesos.

En una película recién producida, Piab presenta su último elevador por vacío ergonómico, el piLIFT®SMART, en acción en el almacén de un cliente satisfecho, lo cual demuestra claramente los beneficios que ofrece en términos tanto de productividad como de bienestar para el personal. La División de Manipulación Ergonómica de Piab (anteriormente Vaculex®) está especializada en elevadores por vacío que mejoran el entorno de trabajo. En los almacenes de Armatec, los empleados ya no tienen necesidad de agacharse, forzando la espalda.

Armatec, con sede en Gotemburgo, Suecia, ofrece soluciones técnicas inteligentes para agua, refrigeración, calefacción y proceso. Los empleados altamente cualificados de la compañía crean sistemas a partir de las piezas y componentes suministrados por diversos proveedores. Tras tener buenas experiencias previas con los elevadores por vacío Vaculex®, el gerente del almacén Anders Carlsson se puso en contacto con Piab cuando la compañía tuvo la necesidad de mejorar su entorno de trabajo para la recepción de mercancías.

 “¡piLIFT®SMART es una pasada! Extremadamente fácil de utilizar, silencioso e inteligente: responde a todas nuestras necesidades, ¡sin duda recomendaría la solución piLIFT®SMART!”, declara con entusiasmo.

piLIFT®SMART, el único elevador de la Industria 4.0 del mundo, ofrece funciones inteligentes que aportan información de rendimiento en directo tanto al operario como a la operación. Los equipos de mantenimiento se benefician de los indicadores de servicio, lo cual garantiza el máximo rendimiento operativo. En la plataforma inteligente, se puede monitorizar el peso de los objetos, el consumo de energía, el número de objetos levantados, etc. Los datos de uso pueden verse en directo y también se pueden compilar en informes a través de una plataforma basada en la web.

“La película muestra las ventajas de combinar lo mejor de la tecnología de elevación por vacío con el consumo de energía más bajo del mercado, unos niveles de ruido mínimos y prestaciones de datos inteligentes. piLIFT®SMART ayuda a los empleados de Armatec a elevar de manera fácil y rápida 1-2 toneladas al día, sin lastimarse la espalda”, explica Pia Hansson, Gerente de Marketing, División de Manipulación Ergonómica de Piab.

En el área de clasificación de Armatec, piLIFT®SMART también se utiliza para mover sin esfuerzo palés vacíos, de unos 20 kg de peso por pieza. Dado que el elevador puede manipular pesos de hasta 40 kg, piLIFT®SMART puede incluso levantar palés con una carga atada. Un pórtico montado en el techo con las dimensiones adecuadas para operar dentro de los 65 metros cuadrados del almacén permite al elevador llegar a todas las estaciones de trabajo necesarias.

 “En Armatec nos esforzamos por lograr la sostenibilidad, y el bienestar de nuestros empleados es clave para nosotros. Desde que invertimos en piLIFT®SMART hemos logrado un ritmo de trabajo más constante y menos productos dañados. Con el elevador de Piab nuestro entorno de trabajo ha alcanzado un nuevo nivel”, declara Jens Helgegren, Gerente Técnico, de Calidad y Sostenibilidad en Armatec.

“La experiencia de Armatec es claramente alentadora. Siempre es un placer conocer a clientes entusiastas y satisfechos. Y hay otros: una gran compañía de logística de Hamburgo recientemente ha instalado un piLIFT®SMART”, explica Markus Olofsson Carlbom, Gerente de Producto de la División de Manipulación Ergonómica.

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel.: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos