Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

transporte de alimentos

piFLOW®t diseñado para el transporte de alimentos de manera segura

Fecha 04/07/2018

El innovador control de caudal de Piab aporta un toque de suavidad al transporte de productos alimenticios frágiles

Taby, Suecia - Sin bordes afilados, entrada guiada y baja velocidad controlada, el transportador piFLOW®t de Piab se ha diseñado para la manipulación de alimentos frágiles de la forma más suave posible. Con la nueva tecnología innovadora y revolucionaria, ofrece una manipulación dedicada y cuidadosa de ingredientes y productos delicados, como dulces recubiertos, caramelos, café tostado en grano, frutos secos enteros y comprimidos nutracéuticos. 

En el corazón de piFLOW®t se encuentra la innovadora tecnología propia piGENTLE® (pendiente de patente) que mantiene un caudal suave mediante la regulación de la presión de alimentación de la bomba, con lo cual se garantiza también que los alimentos frágiles sean manipulados con delicadeza. En combinación con la exclusiva entrada guiada al transportador y la eliminación de bordes afilados, la tecnología piGENTLE® permite que piFLOW®t pueda resolver con éxito los problemas encontrados cuando se utiliza la tecnología de vacío para el transporte de artículos delicados.

“piFLOW®t ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un transporte delicado de ingredientes y productos frágiles. Dichos artículos son manipulados a diario en la industria alimentaria y hemos aplicado todo nuestro conocimiento tecnológico para llegar a una solución que cubra todas estas necesidades", comenta Jarno Tahvanainen, Vicepresidente de la División de Manipulación de Materiales de Piab.

El transportador piFLOW®t, apto para transportar hasta cuatro millones de artículos por hora, puede utilizarse para transportar cualquier mercancía frágil dentro de una planta de procesamiento. piFLOW®t, al eliminar el uso de equipos estándar inadecuados y de procedimientos manuales alternativos, y a menudo agotadores, transfiere de forma segura los ingredientes y productos entre las diversas unidades de procesamiento, como prensas de comprimidos, tambores de recubrimiento y líneas de envasado, evitando cualquier riesgo de daños.

PiFLOW®t es una extensión de la conocida gama de transportadores de alta calidad piFLOW® de Piab para polvos y materiales a granel, y está especialmente desarrollada para satisfacer las estrictas exigencias en cuanto a seguridad operativa e higiene de los sectores alimentario (piFLOW®f), farmacéutico (piFLOW®p) y químico (piFLOW®i).

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos