Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCLASSIC

piCLASSIC proporciona una eficacia energética de hasta un 40 % más que las bombas de paletas

Fecha 16/05/2011

piCLASSIC es la serie de bombas de vacío mejoradas de Piab, basadas en la tecnología COAX®. Apropiadas para una amplia gama de aplicaciones con grandes capacidades a pesar de su pequeño tamaño y su reducido peso, la piCLASSIC ha sido diseñada con una mayor eficacia que los anteriores modelos de la misma clase.

Con alto caudal inicial, no hay necesidad de caros tanques y válvulas de vacío que habitualmente son utilizadas en máquinas que trabajan a alta velocidad utilizando bombas rotativas de paletas. Con su fuente energética de aire comprimido, la piCLASSIC es fácil de encender/apagar, por lo tanto ideal para operaciones que necesitan vacío de forma intermitente, un gran ahorro de energía.

“Aprovechando las ventajas de la tecnología COAX® sobre los tradicionales eyectores multietapa, la piCLASSIC está disponible con un 70% más en capacidad de caudal de vacío que los antiguos diseños,” dice Jan Schieche, Gerente Global de Producto de Bombas & Accessorios de Piab.

Con la piCLASSIC puede elegir entre tres opciones que le permiten optimizar el rendimiento y capacidad en aplicaciones específicas:

  • Xi – El mejor caudal de vacío, con un eficaz y profundo nivel de vacío final de alrededor de un 95 %. Apropiado para aplicaciones con materiales no porosos, cuando es necesario un profundo nivel de vacío. 
  • Si – Mayor caudal de vacío y nivel de vacío medio o bajo. Recomendado para aplicaciones donde las fugas son un factor significativo, tales como en la industria de embalaje y donde los eyectores son requeridos con grandes caudales que permitan agarres, elevaciones y traslados de forma fiable.
  • Pi – Una baja presión de alimentación de 3,14 bar, apropiado para fábricas en industrias con presiones de aire relativamente bajas y fluctuantes. Puede haber otros componentes neumáticos en la máquina que sean sencibles a la alta presión.

La característica de la piCLASSIC es su nuevo diseño modular y bajo peso que permite fácilmente al usuario mejorar el rendimiento de la bomba agregando cartuchos (hasta un total de 6). La piCLASSIC tiene una cantidad de características que son vistas como enormes ventajas sobre la tradicional bomba de vacío rotativa de paletas, una de ellas es que la piCLASSIC puede ser instalada cerca del punto de aspiración, reduciendo los costes energía aún más. Hay pocas partes móviles, por lo que prácticamente no provoca coste en los paros de maquinaria para servicio y reparación. El nuevo diseño se desmonta fácilmente para su limpieza.

La piCLASSIC está también disponible con función de ahorro de energía para sistemas sin fugas.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovativas soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa linea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío, ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. COAX®, una nueva dimension en la tecnología de vacío, es utlizada por Piab en muchos de sus productos originales y soluciones. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más confiables que los ejectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab tiene una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países. Sus oficinas centrales se encuentran en Suecia.

Más información

Hala El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0)8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos