Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piGRIP

Con la primera ventosa configurable de Piab, las líneas de envasado pueden obtener un control sobre la productividad su productividad

Fecha 13/09/2010

La nueva piGRIP® ofrece ahorro de energía y de costos

Piab, un proveedor líder en la tecnología del vacío industrial, lanza su nueva ventosa piGRIP®, la primera ventosa configurable en el mercado. La nueva piGRIP® permite que las compañías escojan la combinación ideal de labio y fuelle para que las líneas de embalaje puedan manipular productos a velocidades sin precedente, logrando al mismo tiempo ahorros de energía.

Disponible en una amplia gama de labios, fuelles y conexiones independientes de tamaños que van desde 25 hasta 77 mm, la nueva ventosa piGRIP® puede personalizarse para servir miles de aplicaciones, logrando una total flexibilidad operacional. Mientras garras tradicionales sólo se pueden usar en aplicaciones específicas, la piGRIP® se puede configurar para satisfacer requisitos individuales de agarre, elevación y altura en la manipulación de una gran variedad de productos, y para que trabaje con un buen número de máquinas de embalaje, incluyendo brazos robóticos, encartonadoras rotatorias, rotuladoras y encartonadoras. La piGRIP® se puede usar con máquinas nuevas, como también se puede adaptar a sistemas ya existentes.

La eficiencia general de la línea se mejora con el agarre superior de la ventosa piGRIP® que permite mayores velocidades a las máquinas. Este poderoso agarre es posible gracias a la variedad de opciones de labios disponibles con la piGRIP®, que permite a los fabricantes escoger el grado de dureza o suavidad deseados para obtener un sellado óptimo. Por ejemplo, los labios flexibles ofrecen una mayor capacidad de sellado cuando se trabaja con materiales de superficies con pérdidas y porosos, tales como cartón corrugado, en tanto que los labios de espuma son ideales para productos de difícil manipulación, tales como paquetes rígidos de alimentos o tapas con superficies de textura gruesa.

Con la piGRIP®, se puede seleccionar la combinación ideal de labio y fuelle de manera que los fabricantes no se vean forzados a escoger entre agarre o velocidad de la máquina, caso frecuente con unidades de ventosas en las que un solo tamaño le sirve a todo. Todos los fuelles de Piab tienen un diseño de pared delgada patentado, que asegura que se puedan obtener contracciones y retornos más rápidos, permitiendo fuerzas más altas de elevación si se compara con ventosas tradicionales del mismo tamaño. Con esta capacidad de manejar aceleraciones más rápidas y velocidades más altas de elevación, las máquinas pueden trabajar a mayores velocidades lo que lleva a ciclos de producción más cortos y a un aumento en la productividad general.

La piGRIP® también está disponible en materiales aprobados por la FDA. Hay certificaciones disponibles para la industria de alimentos, haciendo que estas novedosas ventosas sean apropiadas para aplicaciones donde es necesario el contacto directo con alimentos.

La nueva ventosa configurable también contribuye con beneficios de sostenibilidad. La piGRIP® ofrece un 20 a 50% más fuerza de elevación que ventosas de tamaño similar, lo cual reduce el consumo de energía y ahorra en costos. La piGRIP® además ofrece materiales 100% reciclables y separables, los cuales una vez la ventosa es reciclada, se pueden utilizar para el mismo fin o para un sin número de otros usos. Al reducir los desperdicios se contribuye a un programa de manejo de desechos favorable al medio ambiente.

"Debido a una creciente toma de conciencia sobre temas ambientales, los fabricantes de embalajes buscan soluciones que ofrezcan tanto óptimo desempeño como eficiencia en el uso de la energía," dijo Ed McGovern, Vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios para Piab Norteamérica. "La nueva y revolucionaria piGRIP™ marca un nuevo paso en la tecnología del vacío al ser el primer concepto de ventosa completamente configurable en el mercado. Este fascinante desarrollo nos permite ayudar a los fabricantes a que optimicen sus líneas de embalaje al mismo tiempo que contribuyen a lograr un mundo sostenible."

Acerca de Piab

Establecida en 1951, Piab diseña soluciones innovadoras para el vacío que mejoran la eficiencia en la energía, la productividad y el entorno de trabajo de los usuarios del vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable de muchos de los fabricantes más grandes del mundo, Piab desarrolla y produce una línea completa de bombas de vacío, accesorios de vacío, correas transportadoras al vacío y ventosas para una gran variedad de procesos de manipulación automatizada de materiales y de fabricación automatizada. Piab utiliza COAX®, una dimensión completamente nueva en la tecnología del vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes en el uso de energía, y más confiables que eyectores tradicionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto permite el diseño flexible y modular de sistemas de vacío. Piab es una organización global con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países. Sus oficinas principales están en Suecia.

Para mayor información, comuníquese con:

For more information, contact:
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0)8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com 

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos