Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piFLOW® Transportador por vacío

Integra el concepto de transporte de polvos más económico del mercado

Fecha 30/09/2011

piFLOW®i es fácil de usar sin comprometer el rendimiento técnico. Este está diseñado con una apertura total, haciendo posible maximizar el rendimiento e incrementar la producción.

Se trata de una alternativa económica que está entrando en el mercado, tanto desde el punto de vista de la capacidad, como también en comparación con los métodos de transporte mecánicos. La apertura total da una descarga inmediata, es decir, incrementa el rendimiento del transporte de material. Su diseño lo hace muy adecuado para la integración en aplicaciones industriales en general.

 “El nuevo diseño de piFLOW®i hace posible duplicar la capacidad de transporte para muchos materiales,  comparado con los transportadores tradicionales. Esto permite al cliente implementar una solución muy económica, dice Josef Ramslöv, Vice President Material Handling Division

Al igual que los otros equipos de transporte que Piab ofrece al mercado - piFLOW® está clasificado ATEX  polvo.

piFLOW® está equipado con cartuchos COAX® - la forma más eficaz de producir vacío. Los cartuchos COAX®  son más pequeños, más eficaces y más confiables que los ejectores convencionales, lo que permite diseñar un sistema de vacío flexible, modular y eficaz. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede proporcionar  a su cliente un caudal de vacío tres veces mayor que los sistemas convencinales, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovativas soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa linea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimension en tecnología de vacío, en muchos de sus productos originales y soluciones. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más confiables que los ejectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Para más información, contacte con:

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos