Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Nuevo labio de ventosa para superficies rugosas de la línea piGRIP®

La ventosa de espuma manipula con facilidad los objetos difíciles

Fecha 04/05/2012

Nuevo labio de ventosa para superficies rugosas de la línea piGRIP®.

Piab, un proveedor líder en tecnología de vacío, presenta un nuevo labio para superficies rugosas para la plataforma de ventosas piGRIP®. piGRIP®, la primera ventosa configurable en el mercado, permite a las empresas elegir la combinación ideal de labio y fuelle para que se puedan manipular los productos a una alta velocidad, mientras se consigue un ahorro de energía.

El nuevo labio para superficies rugosas (FLI-F), es ideal para la manipulación de materiales con una textura muy granulada u objetos con relieves y generalmente superficies muy rugosas como la madera sin tratar, Plexiglas de ducha con textura, azulejos, placas de diamante y tapas o cubiertas para contenedores de medicinas.

Puede utilizarse en diferencias de altura de varios milímetros, con una excelente capacidad hermética. Este labio, ha sido optimizado para proporcionar el máximo rendimiento en cuanto a agarre y elevación, en el tipo de superficies mencionadas anteriormente.

El material del labio para superficies rugosas es gomaespuma natural de larga vida, que no contiene silicona.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Para más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos