Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Value Line Eyectores

Eyector de doble capacidad que se ajusta al formato popular

Fecha 30/11/2015

Eyector Value Line® adicional apunta a los sistemas de vacío de bajo costo.

Taby, Suecia – Piab introduce un complemento a su línea de eyectores de vacío Value Line®. El nuevo eyector montado en bloque de aluminio está dimensionado para emular un formato de eyector popular, haciendo que sea fácil de instalar en muchos sistemas existentes. Brindando un rendimiento mejorado y una operación más eficiente en términos energéticos, el eyector es una alternativa rentable y fácil de instalar para los operadores de sistemas de vacío automáticos básicos.

Value Line® es la línea económica de Piab, para aplicaciones industriales menos exigentes que no justifican el uso de soluciones de vacío especializadas de Piab. Hasta ahora, la línea ha incluido pequeños eyectores de vacío de peso ligero en dos diseños diferentes: en línea o diseño T.

"La capacidad del nuevo eyector duplica a la de nuestros eyectores en línea. Pero la ventaja realmente ingeniosa es que está diseñado para insertarse perfectamente en las ranuras de los sistemas existentes, donde brindará un mejor rendimiento por el mismo precio que los eyectores de la competencia. Es la más reciente solución en la que todos ganan," señala Joseph Karbassi, vicepresidente de la división automatización de Piab.  

La tecnología de eyección de vacío de Piab se basa en los cartuchos del eyector que ofrecen un mejor rendimiento de vacío comparado con eyectores de una etapa convencionales de tamaño correspondiente. Por lo tanto, se puede obtener un ahorro de energía de hasta el 28 por ciento si los eyectores Value Line® de la compañía son utilizados para reemplazar eyectores similares. Diseñados sin válvulas antirretorno, los eyectores son muy fiables, incluso en ambientes sucios y con polvo.

Los productos Value Line® ofrecen la línea de bajo costo del mercado que Piab ha estado entregando a sus clientes de gama alta durante más de 60 años - experiencia, innovación, entrega y servicio global y uniforme. Al día de hoy, la compañía sirve a ambos extremos del mercado con  soluciones de tecnología de eyectores avanzados y especializados y su línea de productos más básicos, eyectores estándar.

Acerca de Piab                                       

Establecido en 1951, Piab diseña soluciones de vacío innovadoras que mejoran la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como socio confiable para muchos de los fabricantes más grandes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una línea completa de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una variedad de procesos de automatización de manipulación de materiales y fábricas automatizadas. Piab utiliza COAX®, una dimensión completamente nueva en la tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes y más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto permite el diseño de un sistema de vacío flexible y modular. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en casi 70 países. Tiene sus oficinas centrales en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos