Piabs Sinterfilter: Der neue Maßstab in der Vakuumförderer-Filtertechnik

Veröffentlicht 19.02.2026
Piabs Sinterfilter: Der neue Maßstab in der Vakuumförderer-Filtertechnik

In Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieanlagen dreht sich alles um Produktionsleistung, Wartung und die Herausforderungen, die auftreten, wenn eine Linie stehenbleibt. Kaum jemand denkt dabei an Filter – und doch sind genau diese kleinen, beschädigten oder verstopften Filter oft die größten Zeiträuber.

Der neue Sinterfilter von Piab ist genau für diese Anforderungen konzipiert. Er besteht aus einem einzigen, gesinterten Polyethylenkörper ohne geklebte Verbindungen oder Nähte und ist darauf ausgelegt, Tag für Tag zuverlässig zu arbeiten – auch unter realen Anlagenbedingungen, ohne zu reißen, sich zu verformen oder an Stabilität zu verlieren. Weniger Schwachstellen bedeuten weniger Überraschungen, weniger ungeplante Stillstände und weniger Gelegenheiten, Anlagen nur zum Austausch eines defekten Filters anhalten zu müssen.

Für zuverlässigen Betrieb, Hygiene und einfache Wartung

Der Sinterfilter besteht aus PFAS-freiem Polyethylen, ist lebensmittel- und pharma-sicher und erfüllt die Anforderungen an Lebensmittelqualität in der EU und den USA – so können Sie ihn bedenkenlos mit empfindlichen Produkten einsetzen. Er ist beständig gegenüber korrosiven Stoffen und hohen Reinigungstemperaturen bis 121 °C. Der Filter lässt sich mit Druckluft, Nassreinigung oder Sterilisation reinigen, selbst beim Umgang mit klebrigen oder verklumpenden Pulvern, und gewährleistet dabei weiterhin eine stabile Filtration.

Seine verdrehte, kompakte Geometrie wird durch Werkzeuge ermöglicht, die mittels additiver Fertigung hergestellt werden, und bietet eine große Filtrationsfläche sowie hohe Stabilität bei derselben Stellfläche wie herkömmliche Filter. Das Monoblock-Design eliminiert Spalten und Zwischenräume, in denen sich Pulver ablagern oder verstecken könnte, wodurch eine gründliche Reinigung erleichtert wird. Da der Filter aus einem einzigen Material gefertigt ist, gibt es keine Verbindungen, die sich unter Druck- oder Temperaturzyklen unterschiedlich verhalten, was hilft, Durchsatzraten und Prozessleistung über Schichten und Produktwechsel hinweg vorhersehbar zu halten.

Nachverfolgbar und für digitale Wartung vorbereitet

Jeder Sinterfilter ist mit einem NFC-Chip ausgestattet, der mit NFC-fähigen Smartphones ausgelesen werden kann. Ein Scan führt direkt zur passenden Produktseite auf piab.com, mit Reinigungsanleitungen, technischen Daten und weiterführender Dokumentation – direkt verknüpft mit dem Filter in der Hand. So lassen sich Nutzung und Reinigung der Filter standardisieren und Audits unterstützen, ohne lange nach Dokumenten suchen zu müssen.

Die NFC-Funktion unterstützt außerdem die Nachverfolgbarkeit und ein intelligenteres Filtermanagement. Filter können bestimmten Produkten oder Produktionslinien zugeordnet, ihre Nutzung dokumentiert und die Wartung schrittweise digital und datenbasiert durchgeführt werden – ohne sich auf handschriftliche Etiketten oder Erinnerungen verlassen zu müssen. (Diese Funktion ist verfügbar auf Android-Smartphones mit NFC sowie auf iPhone 7 oder neuer mit iOS 13+ über eine gängige Drittanbieter-App zum Schreiben von NFC-Chips; die App wird nicht von Piab bereitgestellt.)

Für Produktionsleiter, Anlagenverantwortliche oder Ingenieure vor Ort ist der Sinterfilter mehr als nur ein neues Filterelement. Er ist ein langlebiges, hygienisches und rückverfolgbares Bauteil, das hilft, ungeplante Stillstände zu reduzieren, Reinigungs- und Austauschintervalle zu verlängern, Wartungen zu vereinfachen und sofortigen Zugriff auf alle benötigten Informationen zu ermöglichen.

Jetzt verfügbar – weitere Varianten folgen

Wir führen die Sinterfilter-Reihe zunächst mit einer Produktvariante ein. Weitere Größen und Varianten werden schrittweise ergänzt, sodass dasselbe robuste und hygienische Filterkonzept nach und nach auf mehr Systeme und Anwendungen übertragen werden kann. Wenn Sie heute spezielle Anforderungen haben, wenden Sie sich an Piab – wir helfen Ihnen, die passende Lösung zu finden und informieren Sie, sobald das Sortiment erweitert wird.

Lernen Sie den neuen Sinterfilter kennen – wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um die Vakuumfördertechnik!

Weitere Neuigkeiten entdecken

Alle Neuigkeiten lesen

Artikel teilen