Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE optimize

Rüsten Sie Ihre Ejektorpumpe mit piSAVE optimize auf und sparen Sie dadurch 30-50% der Energiekosten

Datum 03.09.2012

Ein komplett pneumatisches Gerät mit einem einfachen Anschluss für luftbetriebene Vakuumpumpen.

Piab, ein führender Anbieter in der industriellen Vakuum-Technologie, stellt piSAVE optimize vor: ein durch Unterdruck gesteuertes Proportional-Druckregelventil. Ein komplett pneumatisches Gerät, einfach in der Anwendung und ganz leicht einzubauen – derzeit der perfekte Druckregler für luftbetriebene Pumpen und Ejektoren! Warum den Speisedruck anpassen, wenn stattdessen die gewünschte Vakuumhöhe geregelt werden kann? Lassen Sie doch einfach piSAVE optimize den Rest erledigen… Das Gerät wurde speziell für ein einfaches Anschließen an jede Art von luftbetriebener Pumpe konzipiert.

piSAVE optimize misst die Vakuumhöhe im System. Der Druck der in die Vakuumpumpe bzw. den Vakuumejektor einströmenden Druckluft wird automatisch reguliert und so kontrolliert, dass die eingestellte Vakuumhöhe aufrechterhalten werden kann. Auf diese Weise bleibt die Vakuumhöhe auf einem konstanten Niveau, und die für diesen Vorgang benötigte Luft bzw. der erforderliche Energieaufwand wird auf ein Minimum gesenkt (optimiert).

piSAVE optimize sorgt so für einen maximalen Speisedruck- bzw. Vakuumfluss zur Vakuumpumpe, bis das Vakuum allmählich aufgebaut wird. Das bedeutet Folgendes: keine Verringerung der ursprünglichen Durchflussmenge und eine schnellere Evakuierungszeit bei der Handhabungstechnik. Das Gerät reagiert prompt auf kleinste Veränderungen in Bezug auf die Drucklufthöhe bzw. auf Abweichungen hinsichtlich des Grads der Leckage im Vakuumsystem, sodass die eingestellte Vakuumhöhe konstant gehalten werden kann.

piSAVE optimize steht in zwei Versionen zur Verfügung: als ein separates Gerät mit einem einfachen Anschluss für jede Art von luftbetriebener Vakuumpumpe sowie als eine Ansteckversion an die Modellreihe piCLASSIC & Classic der Vakuumpumpen von Piab. Bei diesen Geräten wird die gewünschte Vakuumhöhe ganz einfach durch einen Regelknopf am Gerät eingestellt.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Mehr Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns