Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCLASSIC

piCLASSIC sorgt für bis zu 40% mehr Energieeffizienz gegenüber Drehschieberpumpen

Datum 16.05.2011

piCLASSIC ist Piabs erweiterte Vakuumpumpenbaureihe auf der Basis der COAX® Technologie. Die piCLASSIC wurde mit einem größeren Wirkungsgrad als die vorherigen Pumpen in dieser Größenordnung konzipiert und ist trotz ihrer kleinen Größe und ihrem niedrigen Gewicht für eine große Palette an Anwendungen geeignet.

Bei einer anfänglichen hohen Durchflussmenge besteht keine Notwendigkeit für teure Vakuumbehälter und Vakuumventile, die normalerweise bei Maschinen benötigt werden, die unter Nutzung von Drehschieberpumen mit hohen Geschwindigkeiten laufen. Mit Druckluft als Energiequelle kann die piCLASSIC einfach ein- und ausgeschaltet werden und ist somit optimalerweise für Arbeitsgänge, bei denen Vakuum intermittierend eingesetzt wird, ein großer Energiesparer.

“Die piCLASSIC schöpft die Vorteile der COAX® Technologie gegenüber den herkömmlichen Mehrstufen-Ejektoren aus und ist mit 70% mehr Vakuumflusskapazität als ältere Konstruktionen verfügbar”, sagte Jan Schieche, Global Product Manager Pumps & Accessories, Piab.

piCLASSIC bietet eine Auswahl an drei besonderen Optionen, mit optimierter Leistung und Kapazität für spezielle Anwendungen:

  • Xi – Bester Vakuumfluss mit einer endgültigen Vakuumeffizienz von ungefähr 95 % bei tiefen Vakuumniveaus. Geeignet für nicht poröse Anwendungen, wenn ein tiefes Vakuumniveau benötigt wird.
  • Si – Große Ströme bei niedrigen und mittleren Vakuumniveaus. Empfohlen für Anwendungen, bei denen Leckage ein signifikanter Faktor ist, wie z.B. in der Verpackungsindustrie, und wo Ejektoren bei großen Strömen erforderlich sind, um ein zuverlässiges Greifen, Anheben und Bewegen zu ermöglichen.
  • Pi – Niedriger Speisedruck von 3.14 bar und geeignet für Betriebe in Branchen mit relativ niedrigem oder schwankendem Druckluftniveau. Es gibt evtl. noch andere pneumatische Komponenten in den Maschinen, die empfindlich auf hohen Druck reagieren.

Das piCLASSIC Design weist ein niedriges Gewicht und eine neue modulare Ausführung auf, durch die der Nutzer die Leistung der Pumpe durch Hinzufügen von (bis zu insgesamt 6) Cartridges ganz einfach verbessern kann. Die piCLASSIC hat eine Anzahl von Merkmalen, die als große Vorteile gegenüber den herkömmlichen Drehschieberpumpen angesehen werden. Hierzu gehört, dass die piCLASSIC ganz nah am Saugpunkt installiert werden kann, womit die Energiekosten noch weiter reduziert werden. Es gibt nur wenige bewegliche Teile, so dass praktisch keine Kosten für Ausfallzeiten, Service und Reparatur anfallen. Die neue Ausführung lässt sich zum Säubern leicht auseinandernehmen.

Die piCLASSIC steht auch mit einer Energiesparfunktion für geschlossene Systeme zur Verfügung.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie¬effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Hala El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel.: +46 (0)8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns