Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Niveauausgleicher LC

Piab bringt eine Reihe von leichtgewichtigen Niveauausgleichern zur Reduzierung von Produktschäden und Beschleunigung der Produktion auf den Markt

Datum 19.01.2011

Piab, ein führender Anbieter der industriellen Vakuumtechnologie, erweitert seine Palette an Niveauausgleicher um die leichtgewichtige LC Baureihe. Mit Hilfe der neuen LC Niveauausgleicher oder Federstößel können Hersteller die Produktionsprozesse beschleunigen, während gleichzeitig das Risiko der Produktschäden beim Handling von empfindlichen Gütern mit unterschiedlichen Höhenanforderungen vermindert wird.

Mit einer einzigartigen Ausführung in Aluminium bieten Piabs neue Niveauausgleicher eine leichtgewichtige Alternative zu den herkömmlichen, aus Stahl gefertigten Produkten und reduzieren somit das Gesamtgewicht der Vorrichtungen für das Handling mit Vakuum. Durch dieses verminderte Gewicht lassen sich Vakuumsysteme schneller bewegen und Hersteller haben somit die Möglichkeit, ihre Produktionskapazität zu steigern.

Um Hersteller dabei zu unterstützen, das Risiko von Schäden an empfindlichen Produkten zu vermindern, gleicht die LC Baureihe nicht nur die Höhenunterschiede aus, sondern stellt auch sicher, dass die Saugnäpfe behutsam auf die Gegenstände aufgesetzt werden, und vermindert die Notwendigkeit der exakten Positionierung der Saugnäpfe. Hierdurch sind die Kompensatoren bestens geeignet für die Handhabung von Glasscheiben, Kunststoff und Blechen sowie von Holz und anderen empfindlichen Verpackungen oder Gütern. Im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen lassen die LC Niveauausgleicher auch eine extra lange Hublänge zu und erleichtern somit das Handling von Produkten mit anspruchsvoller Geometrie, wie z.B. Kunststoffspritzguß- oder Autoteile. Zum Schutz von anderen Komponenten in Vakuum-Handling-Systemen sorgen sie außerdem für eine Stoß- und Schwingungsdämpfung.

Zur Erhöhung der Flexibilität passt die LC Baureihe auf Piabs komplette Palette an Befestigungen, einschließlich der modularen piGRIP® Saugnäpfe. Die LC Niveauausgleicher weisen außerdem ein verdreh-gesichertes Design auf, wodurch sie sowohl bei ovalen als auch bei runden Saugnäpfen zum Einsatz kommen können. Mit 16 unterschiedlichen Niveauausgleichern in einer Vielzahl von Größen, Hublängen und Anschlussgewinden ist die LC Baureihe für eine breite Palette an Produkten geeignet.

“Minimiertes Risiko von Produktschäden, gesteigerte Produktivität sowie Flexibilität bei einer breiten Spanne von Anwendungen sind allesamt wichtige Faktoren für Hersteller, die bei der Auswahl der Produktionskomponenten berücksichtigt werden müssen”, sagte Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication, Piab.

“Mit der Einführung der neuen leichtgewichtigen Baureihe der Niveauausgleicher können wir diese Marktanforderungen simultan angehen und letztlich unseren Kunden dabei helfen, die Kosten zu reduzieren und die Kapazität zu steigern.”

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0)8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns