Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piGENTLE™ ermöglicht eine schonende Förderung von empfindlichen Zutaten

piGENTLE® – Die schonende Förderung von Lebensmitteln

Datum 22.03.2017

piGENTLE® ermöglicht eine angepasste, schonende sowie automatisierte Förderung Ihrer individuellen Köstlichkeiten.

Täby, Sweden – Der piFLOW®t-Förderer von Piab, der für die schonende Handhabung von zerbrechlichen Produkten entwickelt wurde, nutzt die patentierte Technologie der angepassten Fördergeschwindigkeit, um sicherzustellen, dass empfindliche Gegenstände unbeschädigt bleiben. Die piGENTLE® Technologie bildet das Herzstück des piFLOW®t Förderers und verspricht eine Revolution des automatischen Transports von empfindlichen Zutaten und Produkten aus der Lebensmittelindustrie wie z.B.Süßigkeiten, ganzen Nüsse und Samen sowie Nahrungsergänzungsmittel-Tabletten und Kapseln. piGENTLE® passt die Fördergeschwindigkeit an Ihre individuellen Produkte an und schützt sie so vor Beschädigungen und Abplatzungen.

"Das Geheimnis des schonenden Vakuumtransports liegt in der kontrolliert niedrigen und konstanten Geschwindigkeit beim Transport des Produktes von einem Ort zum anderen. Die piGENTLE®-Technologie wurde speziell für den kontinuierlichen und schonenden Produktfluss im kompletten Fördersystem entwickelt", erklärt Jarno Tahvanainen, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Material Handling bei Piab.

Die piGENTLE®-Technologie, die den Speisedruck zur Ejektorpumpe durch Abtasten des Vakuumniveaus im System reguliert, ist zum Patent angemeldet. Mit zunehmender Produktmenge in der Förderleitung nimmt das Vakuumniveau zu und löst eine Erhöhung des Speisedrucks aus. Die piGENTLE®-Technologie reguliert den Speisedruck zwischen 2 und 6 bar.

Aufgrund des zu Beginn niedrigen Vakuumniveaus wird das Produkt mit geringer Geschwindigkeit aufgenommen. Der Anfangsdruck kann manuell auf Größe, Form und Gewicht der speziellen Produkte eingestellt werden. Die piFLOW®t/piGENTLE®-Technologie wurde in der Testeinrichtung von Piab in Täby, Schweden, eingehend getestet. Es wurden für die verschiedenen Süßigkeiten, Nahrungsmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel-Tabletten und Kapseln hervorragende Ergebnisse erzielt.

Der piFLOW®t ergänzt die beliebte und hochwertige Palette der piFLOW® Förderer für Pulver und Schüttgut von Piab. Die piFLOW® Baureihe wurde speziell für die strengen Anforderungen hinsichtlich der Betriebssicherheit und Hygiene innerhalb der Pharmaindustrie (piFLOW®p), der Lebensmittelindustrie (piFLOW®f) und der chemischen Industrie (piFLOW®i) entwickelt.

Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Labortest mit Ihren empfindlichen Produkten durchzuführen.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns