Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW® Vakuumförderer

Integrieren Sie das kosteneffizienteste Pulverförderkonzept auf dem Markt

Datum 30.09.2011

piFLOW®i ist einfach in der Verwendung, ohne dass bei der technischen Leistung Kompromisse gemacht werden müssten. Es ist mit einer vollständigen Öffnung konzipiert, wodurch eine Maximierung des Materialdurchlaufs und eine Steigerung der Produktion ermöglicht werden.

Auf den Markt gelangt nun eine kosteneffiziente Alternative, und dies nicht nur aus Sicht der Kapazität, sondern auch im Vergleich zu mechanischen Fördermethoden. Die vollständige Öffnung sorgt für eine sofortige Löschung, was wiederum einen gesteigerten Materialdurchfluss bedeutet. Durch ihr Design ist sie für die Integration in allgemeinen Industrieanwendungen bestens geeignet.

„Im Vergleich zu herkömmlichen Förderern ermöglicht das neue piFLOW®i Design bei vielen Materialien eine Verdoppelung der Förderkapazität. Dies gibt dem Kunden die Möglichkeit, eine sehr kosteneffiziente Lösung umzusetzen“, sagt Josef Ramslöv, Vice President Material Handling Division.

Wie alle anderen Fördermaschinen, die Piab auf den Markt bringt, hat piFLOW® eine ATEX Klassifizierung für Staub.

piFLOW® ist mit COAX® Cartridges ausgestattet – der energieeffizientesten Möglichkeit zur Erzeugung von Vakuum. Die COAX® Cartridges sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als herkömmliche Ejektoren und ermöglichen die Ausführung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems. Ein Vakuumsystem auf der Grundlage der COAX® Technologie kann Ihre Kunden mit dreimal soviel Vakuumfluss versorgen wie herkömmliche Systeme, während der Energieverbrauch gleichzeitig gesenkt wird.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie¬effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX® die nächste Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns