Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr
Datum 01.04.2010
piINLINE™ ist Piabs neue Produktreihe der Inline Vakuum-Ejektoren auf der Grundlage der COAX® Technologie. Die Produkte sind für die Verpackungsindustrie bestens geeignet, in der Vakuum-Ejektoren mit guten Vakuumströmen erforderlich sind, um ein betriebssicheres Greifen, Anheben und Bewegen von Gegenständen zu ermöglichen.
“Die neue Produktreihe hat einen hohen Vakuumfluss und toleriert Fasern und Staub, so dass sie sehr gut bei Anwendungen für Materialien aus Karton und Vollpappe funktioniert, d.h. Anwendungen mit großer Leckage, was in der Verpackungsindustrie ganz normal ist”, sagt Jan Schieche, Global Product Manager Pump & Accessories.
Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht darin, dass piINLINE™ eine umweltfreundlichere Lösung als einstufige Ejektoren darstellt.
Das kleinste Modell, der Micro, verbraucht im Durchschnitt 50% weniger Energie als vergleichbare Produkte, was wiederum einen bedeutend geringeren Energieverbrauch sowie geringe Kohlenstoffemissionen bedeutet.
piINLINE™ gibt es in drei Größen: Midi, Mini und Micro. Jede Größe steht mit einer Auswahl von drei bzw. vier besonderen Optionen zur Verfügung, die optimierte Leistung und Kapazität für die spezifische Anwendung ermöglichen:
Die Produktreihe ist so konzipiert, dass Endverbraucher in Betrieben einstufige Inline-Ejektoren leicht auswechseln können. Preise wurden bewusst festgelegt, um eine wettbewerbsfähige und attraktive Alternative zu bieten.
Dank der geringen Energiekosten amortisiert sich das mittlere Modell in der piINLINE™ Produktreihe, der Mini, bei normaler Verwendung nach gerade mal drei Monaten, während die Amortisationszeit der anderen Modelle weniger als sechs Monate betragen dürfte.
“piINLINE™ kann mit den neuen energiesparenden Glühbirnen verglichen werden: ein Vakuum-Ejektor, der mehr Power hat und dennoch weniger Energie verbraucht”, sagt Jan Schieche, Global Product Manager Pump & Accessories.
Die Produktreihe kommt am 1. April auf den Markt und ist erhältlich bei allen Piab Zentrallagern in Nordamerika, Asien und Europa.
Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie¬effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, Vakuumzubehör, Vakuumförderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab hat eine weltweite Organisation mit Tochterunternehmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern. Ihr Hauptsitz befindet sich in Schweden.