Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Anpassbarer Beutelgreifer

Vakuumgreifer für Tüten und Beutel – designed in nur 2 Minuten

Datum 10.01.2018

Piab bringt eine nutzerfreundliche Software für den 3D-Druck konfigurierbarer Beutelgreifer auf den Markt. Auf Basis des so vom Kunden in wenigen Minuten erstellten Design produziert Piab schnell und unkompliziert den kundenspezifischen Vakuumgreifer.

Täby, Sweden – Das neue CBG-Konfigurationstool von Piab ist ein einzigartiges Softwareprogramm für den Entwurf und die Konfiguration leichter Vakuumgreifer von höchster Qualität, geeignet für Tüten und Beutel mit einem Gewicht bis zu 2 kg. „CBG“ steht für „Customizable Bag Gripper“ (konfigurierbarer Beutelgreifer). Mit dem Tool kann der Kunde selbst in nur zwei Minuten eigene Vakuumgreifer, optimal ausgelegt auf seine Tüten oder Beutel, kreieren.

„Unsere Kunden können jetzt mit eigenständig individuelle Greifer konfigurieren, und das in nur zwei Minuten – ein enormer Vorteil bei Tüten oder Beuteln, die besonders schwierig zu greifen sind“, so Josef Karbassi, Vice President des Geschäftsbereichs Automatisierung von Piab.

„Dieses nutzerfreundliche „2-Minuten-Konfigurationstool“ erspart dem Kunden mehrere Tage, ja bis zu einer Woche an technischem Designaufwand und erschließt beispielsweise Systemintegratoren für Roboter oder Endkunden ein gewaltiges Einsparpotenzial.“ ergänzt Bernd Gries Manager Global Strategic Accounts. Die konfigurierbaren Greifer enthalten alle nötigen Komponenten zum sicheren Greifen von Tüten oder Beuteln für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Zu den 3D-Greifern gehören komplett dezentralisierte, staubgeschützte SX12-COAX®-Vakuum-Cartridges (eine Cartridge pro Saugnapf), modernste piGRIP®-Saugnäpfe mit Speziallippe für Tüten/Beutel sowie Stabilisatoren um die Saugnäpfe. Dazu kommt eine automatische Schnellfreigabefunktion.

Hat der Kunde einen Greifer für seine Anwendung entworfen, kann er einfach auf die Schaltfläche „Angebot anfordern“ klicken. Daraufhin wird der Kontakt zum 3D-Druck-Expertenteam von Piab hergestellt, das das Greiferdesign in Absprache mit dem Kunden überprüft. Danach beginnt Piab die Produktion anhand einer automatisch generierten und geschützten 3D-Druckdatei von hoher Qualität. Als zusätzlichen Service erhält der Kunde diese 3D-Datei zum Download sowie einen eindeutigen Code für den fertig konfigurierten Greifer.

 

Über Piab

Piab wurde 1951 gegründet. Das Unternehmen entwickelt innovative Vakuumprodukte, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuumanwendern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner vieler der weltweit größten Hersteller entwickelt und produziert Piab ein komplettes Programm von Vakuumpumpen, Vakuumzubehör, Vakuumförderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomationsprozesse. In vielen seiner Originalprodukte und Lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik. COAX®-Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als herkömmliche Ejektoren und können direkt in die Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. 2016 gelangen Piab mit Kenos und Vaculex zwei strategisch wichtige Übernahmen. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Der Hauptfirmensitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns