Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®p-Förderer von Piab mit WIP-Sprühdüsen

Staub in Ihrem Vakuumförderer? Piab benetzt ihn in ihren piFLOW®p Förderern!

Datum 05.09.2018

Bei den Piab piFLOW®p-Vakuumförderern von Piab wird Staub mit Wasser besprüht und so gebunden, um zu verhindern, dass er vom Personal, während des Reinigungsprozesses eingeatmet wird.

Täby, Schweden – Das Reinigen eines staubigen Vakuumförderers ist im besten Fall ein schmutziger Job, aber Staub aus schädlichen Lebensmitteln oder pharmazeutischen Zutaten macht es zu einer riskanten Tätigkeit. Aber mit Piabs Premium-Vakuumförderer ist Hilfe angesagt! Und die Lösung ist überraschend simpel – einfach den Staub mit Wasser benetzen!

Durch die Benetzung des Staubes sorgt der piFLOW®p-Förderer von Piab für eine sichere Arbeitsumgebung. Der feuchte Staub bleibt an Ort und Stelle und stellt sicher, dass er nicht vom Personal eingeatmet wird, wenn der Förderer für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten geöffnet wird. Durch das Eintauchen in Wasser bleibt der Staub dort, wo er sich befindet, bis er sicher entfernt werden kann.

Piab hat seinem beliebten piFLOW®p-Vakuumförderer sogenannte WIP-Sprühdüsen (Wet-In-Place) hinzugefügt. WIP-Düsen sind für die Aufnahme in neue Fördersysteme und für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen verfügbar. Zusammen mit zusätzlichen Luftfiltern sorgen die WIP-Düsen für eine sicherere Arbeitsumgebung in Lebensmittel- und pharmazeutischen Verarbeitungsanlagen.

Für maximale Leistung und Abdeckung und um sicherzustellen, dass möglichst viel Material so schnell wie möglich erfasst wird, sind drei Sprühdüsen an jedem Förderer angebracht. Dies ermöglicht auch, dass ein Großteil des in dem Förderer zusammengesetzten Staubes vor der Reinigung während des WIP-Sprühverfahrens weggewaschen wird.

Der piFLOW®p-Förderer für Pulver und Schüttgüter ist perfekt auf die hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und Hygiene in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie abgestimmt. Dieser Premium-Förderer besteht aus Materialien, die den Vorschriften der US-amerikanischen FDA und der EU 1935/2004 entsprechen.

Die Förderer von Piab können für den sicheren Transport großer Mengen von Pulver- / Schüttgütern verwendet werden. Ihre fortschrittliche Technologie garantiert eine segregationsfreie Förderung. PiFLOW®p ist in staub- und gasgeprüften ATEX-Ausführungen erhältlich, in denen alle Kunststoff- oder Gummiteile, einschließlich Filter und Dichtungen, aus antistatischem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bestehen.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns