Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piPUMP

Effizienz und einfache Montage in einem eleganten Format – piPUMP

Datum 16.06.2014

Vakumpumpe speziell für die Handhabung von "pick and place" Kleinteilen

Piab, ein führender Anbieter im Bereich der industriellen Vakuumtechnologie, bietet seine patentierte COAX® Technologie in einem neuen, kleinen Ejektor namens piPUMP MICRO an. COAX® ist die energetisch günstigste Ejektortechnologie, die auf einem mehrstufigen Konzept zur Erzeugung von Vakuum mit Hilfe von Druckluft basiert.

piPUMP MICRO ist einfach zu montieren und sehr bedienerfreundlich. Über einen praktischen Konfigurator auf der Website von Piab, www.piab.com, kann der Bediener die Vakuumeigenschaften sowie einige Filtrations- und Anschlussoptionen auswählen.

Die piPUMP kann in kleinen, zentralen Anlagen eingesetzt werden, eignet sich unter Umständen jedoch noch besser für halbdezentralisierte Anlagen, d. h. wenige Einheiten, die Vakuum erzeugen und damit jeweils wenige kleine Saugnäpfe versorgen. Dank des sehr geringen Gewichts und der geringen Abmessungen ist darüber hinaus ein Einsatz als vollständig dezentralisierter Ejektor möglich, beispielsweise an einem Delta-Roboter.

Die geringe Baugröße der Einheit sorgt für eine flexible Montage und Verwendung. Der Aufbau erfolgt dank Steckverbindungen und einer gemeinsamen Druckluftversorgung im Handumdrehen, unabhängig von der Anzahl der ausgewählten Einheiten. Die zentrale Abluftführung ermöglicht die Ableitung der Abluft aus Reinräumen.

Da die COAX®-Cartridges bis zu doppelt so schnell wie andere Cartridges sind und bei gleichem Druckluftverbrauch den dreifachen Durchfluss eines konventionellen Ejektors bieten, kann die piPUMP MICRO auch bei geringem oder schwankendem Druckniveau (0,1-0,6 MPa) eine hohe Leistung erbringen. Darüber hinaus liefern piPUMP MICRO-Vakuumeinheiten unmittelbar nach dem Einschalten des Druckventils Vakuum, wodurch eine maximale Ausnutzung der Druckluft ermöglicht und erheblich weniger Energie als bei herkömmlichen Vakuumpumpen verbraucht wird.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden. 

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns