Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Einzelbalg DURAFLEX® Saugnäpfe

Benötigen Sie einen schnelleren, präziseren Roboter?

Datum 16.11.2015

Der DURAFLEX®-Einzelbalg-Saugnapf bietet eine verbesserte Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten.

Taby, Sweden – Piab erweitert das Produktsortiment an DURAFLEX®-Saugnäpfen mit zwei Härtegraden, die eine Geschwindigkeitssteigerung und Verbesserung der Produktivität versprechen. Entwickelt mit einem Einzelbalg ist der neue DURAFLEX®-Saugnapf (10-110 mm) in Bewegung stabiler und bietet Benutzern die Möglichkeit, ihre Roboter oder ihre Fertigungsstraßen bei höheren Geschwindigkeiten betreiben zu können, während ein hohes Fehlerfreiheits- und Präzisionsniveau aufrecht erhalten wird..

DURAFLEX®-Saugnäpfe vereinen feste Bälge mit weichen, flexiblen Lippen, die aus speziell entwickeltem Material hergestellt wurden, welches die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist und die Saugnäpfe dadurch besonders für unebene und poröse Oberflächen geeignet macht. Die Beständigkeit und das elastische Gedächtnis steigern die Langlebigkeit der Saugnäpfe und bieten dadurch einen höheren Return on Investment (ROI). Das Material ist abdruckfrei und enthält keine lackbenetzungsstörenden Substanzen (PWIS).

Die Einzelbalgversion weist eine niedrigere Bauhöhe als Mehrfachbalg-Saugnäpfe auf, was es erleichtert, diese in Bereichen einzubauen, in denen es an Raum mangelt, wie zum Beispiel für Roboterarme, die Formen anheben. Zudem bieten die Einzelbälge eine bessere Hubkraft, sodass jeder Saugnapf schwerere Lasten anheben kann. Das bedeutet, dass weniger Saugnäpfe für eine spezifische Aufgabe eingesetzt werden können, was die ursprüngliche Investition reduziert.

Ihre stabile und doch flexible Funktion ermöglicht es den Einzelbalg-Saugnäpfen, die speziellen Anforderungen einer Vielzahl an Branchen zu erfüllen, bei denen sie die Produktivität steigern und die Ausfallzeit reduzieren werden. Sie vermindern nicht nur das Risiko, dass Objekte fallen gelassen werden, sondern helfen auch dabei, Investitions- und Energiekosten zu senken, da ihre hervorragenden Abdichteigenschaften weniger Leckage zulassen, was den Einsatz von kleineren Vakuumpumpen ermöglicht.

Idealerweise für die Hochgeschwindigkeits-Anwendungen von Bauteilen mit strukturierten Oberflächen, wie geformte Plastikteile für Autoinnenausstattungen geeignet, können Einzelbalg-Saugnäpfe Kunststoffherstellern dabei helfen, die Durchlaufzeit für den Spritzguss zu verkürzen. Die verbesserte Stabilität bietet ebenso ein präziseres Einbringen der Teile, wenn die Saugnäpfe in Haltevorrichtungen verwendet werden. Dies verbessert die Qualität der Fertigprodukte und führt ebenso dazu, dass weniger Teile als Ausschuss enden, was wiederum zu einer verbesserten Produktivität und Kostensenkung führt.

Möchten Sie unser Produkt bei ihrer Produktion ausprobieren? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Mehr Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns