本《行为准则》有助于我们在日常工作中践行我们的核心价值观,并为我们的行为提供指导。
行为准则》应在与以下内容有关的方面提供指导
- 我们如何尊重公司内部和外部的人权
- 我们如何保持良好的商业道德
- 我们如何确保以对环境负责的方式开展业务
该《准则》适用于 Piab 集团 (Piab) 全球所有员工以及其董事会成员。此外,我们希望我们的商业伙伴,包括供应商、顾问和独立承包商,都遵守与《准则》中所规定的内容相似的标准。我们的供应商以及与其有业务往来的其他人员工,包括雇员、分包商和其他第三方,都应该建立和保持适当的管理系统,并积极审查、监督和修改其管理流程和业务运作方式,以确保其符合本《行为准则》中所规定的原则。
该《准则》分为四个关键领域;商业道德和诚信、社会道德、环境责任以及《准则》的监管。在相关部分,本《准则》引用了更详细的政策、或团体和/或地方级别的指导性文件。如果任何当地政策和指导文件与我们的《行为准则》有所不同或相抵触,则以本《准则》为准。
1. 商业道德和诚信
遵纪守法
我们遵守我们业务所在国家的适用法律、标准和其他法律规定。我们了解国际法规和社会标准的持续发展,并不断采用与我们业务相关的法规和标准。
竞争
我们致力于公平竞争。我们应遵守保护竞争的法律,特别是反垄断法和其他监管竞争的法规。员工决不能参与任何反竞争活动,如非法操纵价格或分享市场。更多细节在我们的《反垄断指令》中具体说明。
反腐败和反贿赂
我们致力于打击一切形式的腐败,包括敲诈和贿赂。我们的任何员工、供应商和商业伙伴都不得从事这种非法活动,也不得疏忽此类非法活动。我们使用适当的手段来促进透明度、诚信交易、负责任的领导制度和公司问责制。我们应遵守有关腐败的适用刑法。更多细节在我们的《反腐败指令》中具体说明。
礼品和娱乐
无论是 Piab 员工,还是代表我们行事的任何人员,都不得直接或间接地索取、给予或接受可能影响接收者做出判断或在该情况下被认为不合理的礼品、酬金、特殊津贴或利益。但是,我们也认可并接受偶尔的、适度的、在业务范围内合理的礼品或款待(有利于我们的业务关系)。更多细节在我们的《反腐败指令》中具体说明。
非共犯
对于我们商业伙伴的商业机密,Piab 和我们的员工都应保守秘密。禁止向第三方或公众传播机密信息。依据适用的法律,保密义务在任何员工与公司的雇佣关系终止后继续适用。
公司资产
Piab 的员工都应忠于职守,共同负责保护公司的资产不受损失、损坏、误用和破坏。公司资产不得用于个人目的或支持 Piab 业务以外的活动。
2. 社会道德
人权
我们支持并尊重国际公认的人权保护,并确保公司的活动不会与侵犯人权的行为(例如,在与供应商的关系中)同流合污。在实践中,这意味着:
- 我们遵守与人权有关的适用法律要求。
- 我们会识别、预防和处理实际或潜在的人权侵犯行为。
歧视和骚扰
我们谴责雇用和就业中的歧视。任何现有或潜在的员工都不因诸如种族、肤色、性别、性取向、婚姻状况、怀孕、父母身份、宗教、政治观点、国籍、民族背景、社会出身、社会地位、残疾、年龄或工会会员身份而受到歧视。我们不允许心理、身体或性虐待以及口头骚扰或虐待。我们保障诚信、隐私和言论自由。
结社自由
我们尊重员工根据当地适用法律来自主选择成立或加入工会和代表一个组织的权利。
强迫劳动
我们不会使用任何形式的强迫或强制劳工。
童工
我们不允许童工(15 岁以下)和对儿童和青少年(18 岁以下)的任何形式的剥削。必须遵守相应的法律。
劳动惯例
我们致力于为所有员工提供公平的报酬和工作条件。工作时间应根据国内现行法律或行业标准确定,但绝不超过 48 个小时。所有员工都被告知并有权了解其就业的基本条款和条件。
健康和职业安全
应遵守国内和国际法规,以确保工作场所的职业健康和安全。通过支持风险分析、培训计划和其他预防措施,我们确保我们的员工能够以安全和健康的方式开展工作。
产品安全
我们在运营中应用风险分析和相应的缓解措施和严格的程序,并在我们产品的应用领域保持高水平的专业知识,从而提高我们的产品在使用上的安全性。我们致力于在我们所经营的市场中遵守通用产品安全指令。
社区的土地权
我们接受并支持社区和土著居民的土地权利将得到保护和促进。
3. 环境责任
在 Piab,我们认识到,环境责任是所有生物生存和繁荣发展的前提条件。因此,对我们来说,环境责任意味着我们在设计、生产和销售我们的产品时要考虑到环境因素。
环境保护
我们在业务的所有方面都促进可持续发展,满足环境保护的要求和标准,并在我们运营的所有地点以具有环境意识的方式行事。在这种情况下,我们努力实现与环境相容的过程,并良性利用我们的地球资源。
可持续产品
我们努力从材料使用的角度和功能的角度来优化我们的产品,旨在最大限度地减少所使用的材料对环境的负面影响,以及最大限度地减少其应用领域的能源消耗
我们还致力于使产品完全可回收利用。我们产品中使用的所有材料都必须符合最新的 REACH 和 RoHS 指令,并且不应包含欧盟有关冲突材料的法规和美国《多德-弗兰克法案》所规定的任何冲突材料。我们也致力于在我们所经营的市场中遵守通用产品安全指令。我们遵守有关安全的所有欧盟指令 (CE),同时也致力于遵守其他市场中的指令。
运营
我们以尽量减少对环境影响的方式来经营我们的业务和提供产品。总体目标在于最大限度地降低与我们的活动、产品和服务有关的环境影响。因此,我们采取预防和谨慎的方式来应对环境挑战
实践指南
在日常工作中,我们可能会不时地遇到我们的《行为准则》或其他政策和指导性文件没有明确规定的情况。通常情况下,这是一个涉及常识或先前经验的问题。如果我们不确定在特定情况下的行为是否正确,我们应该叩问自己,或与同事讨论以下问题:
- 这种行为看起来合法吗?
- 我这样做是不是一个好的榜样?
- 我是否有可能因为我的这种行为而对某人产生依赖?
- 我是否做了一个经得起媒体检验的决定或行动?