简言之:Hunt Competition 比赛从 2021 年 5 月 6 日 至 2021 年 11 月 30 日。若要参与此次活动,您需要说明公司名称、联系人,采购年份,以及公司通过 Piab 输送机输送的物料名称。
参与此次活动,即表明您同意:Piab 有权通过 Piab 网站、社交媒体渠道及其他途径共享、展示、提供、利用和发布任何输送机图片、视频或其他数字媒体资料,或参赛者向 Piab 发送的任何其他信息,以用于全球各类营销和促销活动。并且,参赛者同意接收来自 Piab 销售代表的或许电话(可能是第三方)。如要赢得和收到奖项,获奖者必须与 Piab 联合编制新闻稿,并附上照片和/或视频,以便在全球营销材料中公开使用。此奖项仅限于 piFLOW®p SMART 标准版产品,Piab 将不会承担任何选件的附加费用或安装费用。
条款与条件详情
- 简介
- 此条款与条件适用于 Hunt Competition 比赛的所有参赛者,在活动中,Piab 将寻找仍在运行中的老款 Piab 真空输送机。参与 Hunt Competition 比赛,即表示参赛者同意遵守此条款与条件。如参赛者不接受此条款与条件,则不得参与此次比赛。
- 所有参与者必须通过 Piab 网站或社交媒体渠道直接参与此次 Hunt Competition 比赛。
- Hunt Competition 比赛为免费参加(不需要从 Piab 处购买)。
- 通过 Piab 社交媒体渠道推广的 Hunt Competition 比赛不由 Facebook、Twitter、Google Plus、Instagram、LinkedIn 或任何其他社交网络赞助、认可或管理,亦与其无关。参赛者将其信息提供至 Piab AB ,且不提供至任何其他方。若非此条款与条件另行说明,参赛者向 Piab 提供的信息将按照此处的 Piab 隐私政策进行使用。
- 无论是 Piab 作为 Hunt Competition 比赛的承办方,或是此条款与条件的规定,均不表明 Piab 会在未来举办更多、类似比赛或其他比赛。
- 对于与 The Hunt Competition 比赛参与有关、因 Hunt Competition 活动比赛或因参与此活动导致的任何索赔、损失、税费、责任、损坏、成分、费用或任何其他不便,Piab 均不承担责任。上述规定主体包括参赛者还是其他人,包括通过兑换、接受或使用奖品的任何部分或全部奖品的方式,无论其成本、费用、损失或损坏情况如何,参赛者或 Piab 有合理的可预见性或合理的考虑的情况下,也不论是否是由于违反合同、侵权、疏忽、违反法定义务或其他原因引起。
- 如此条款与条件与任何 Hunt Competition 比赛相关的广告、促销、宣传等材料相冲突,则以此条款和条件为准。
- 资格和准入限制
- Hunt Competition 比赛参与资格:
- 参赛者必须是合法的商业实体或公司。私人不能参加。
- Piab 的任何员工、管理人员或代理,或涉及 Hunt Competition 比赛运行的任何人员或组织的员工、管理人员或代理,或与上述系列人员相关的任何人员,均不得参与 Hunt Competition 比赛。
- 参赛者必须说明公司名称、联系人,采购(估算)年份,配置(如无法获取:输送机名称),以及公司通过 Piab 输送机输送的物料名称。将信息填写至 Piab 网站上 Hunt Competition 比赛登录页面底部的表单。
- Piab 将全权决定参加此次比赛的最大人数,并保留随时结束 Hunt Competition 比赛的权利。
- 开始和结束日期
- Hunt Competition 比赛将按 Piab 网站和/或社交媒体渠道指定的时间和日期开放和结束报名。若非另行强调,此时间和日期将按西欧时间 (WET)。
- Hunt Competition 比赛开始前或结束后的任何报名均视为无效,且将无法参与比赛。
- Piab 将不予考虑 Piab 未收到的任何报名(无论原因如何)。
- 如果发生灾难、战争、内乱或军事骚扰、天灾或任何实际或预期的违反任何适用法律或法规、或任何其他违反规定的行为,或 Piab 无法控制或认为其有必要的事件(自定决定),Piab 可在未通知的情况下,有权取消或修改 Hunt Competition 比赛以及这些条款与条件。对于 Hunt Competition 比赛的任何改动,我们都将尽快告知参赛者。
- 评判
- 评判 Hunt Competition 参赛内容时,根据识别出的最老款、仍在运行中的 Piab 输送机选择胜者,且考虑购买/安装的日期。
- 如果参赛者不符合资格要求,或参赛者受到任何参赛限制,限制 Piab 以任何方式在营销或促销材料中使用任何已提交材料的权利,不同意与 Piab 联合发布 Piab 所确定形式的新闻稿,此类参赛者无权被评为获奖者,且在任何情况下均无权获奖。
- Piab 将自行决定与 Hunt Competition 比赛有关的所有事项。Piab 不会就奖品或其他方式达成任何协议。
- Hunt Competition 比赛及上述条款与条件将受瑞典实质性法律规定约束,任何争议均受瑞典法院的专属管辖。
- 胜者和奖励
- Hunt Competition 比赛的奖品为以下配置的标准版本 piFLOW®p SMART 真空输送机:PS.P120L.P6.76T.33.CBA.ES.0.CA.PLE.AAL.0.GB.
获奖者必须承担任何选件的附加费用或安装费用。奖品可与另一种价值相同或更低的配置交换以更适应赢家的生产线。 - Hunt Competition 比赛结束后 30 天内将通过电子邮件告知获奖者,且获奖者将在比赛结束后 90 天内收到奖项,且应符合此条款与条件。
- Piab 将做出合理的工作,在 30 天的时间里与获奖者联系,但是如果 Piab 在此期间的通知未获得响应、未提供奖项递送地址、无法满足任何合格要求或不符合条款与条件要求(包括任何新闻稿和/或营销材料相关的条件),Piab 均保留取消该参赛者资格并向下一位合格参赛者提供奖项权利,此后直至找到获奖者为止。
- Piab 网站将在 Hunt Competition 比赛结束后 30 日内宣布 Hunt Competition 比赛结果(在此时间段内确定获奖者)。参赛者同意此通知内包含:已提交旧版 Piab 真空输送机的名称和照片/视频;参赛公司的名称、镇、或地区和国家。
- 除奖品外,将不提供其他现金形式奖励。奖项不可转让。本奖项视供应情况而定,Piab 保留在不另行通知的情况下将其替换为同等价值另一奖项的权利。
- 版权和精神权利
- 参赛者向 Piab 保证自己原创的参赛作品,其向 Piab 提交的所有材料均拥有全部版权和其他相关知识产权,Piab 按此条款与条件使用参赛作品及所有材料时,将不会侵犯任何第三方知识产权或其他合法权利。
- Hunt Competition 参赛者授权 Piab 独家、全球、免版税、永久且不可撤销许可,以在后续宣传材料、广告、营销或促销材料中、通过任何形式媒介及与 Piab 相关的产品/服务,或任何 Piab Group 分公司复制、存储、编辑、分发、传输和发布此类参赛者的参赛作品,而无需额外补偿,亦不需要提前告知获奖者或任何其他参赛者。
- 参赛者在此明确授权 Piab 通过在线、离线或因特网上的任何网站或平台,在任何出版物和媒体上自由分发其提交的内容。发送给 Piab 的材料,包括反馈和其他任何形式的通信,以及在 Hunt Competition 比赛中提交的参赛内容,都应被视为非保密材料。Piab 有权自由复制、分发和公开展示此类反馈、材料,且没有任何形式的限制或义务。Piab 还可以出于任何目的自由使用此类意见书或材料中包含的任何想法、概念、专有技术或技巧。
- 在适用法律允许的最大范围内,参赛者不可撤销且无条件放弃其权利,将其确定为相关比赛作品、已提交至 Piab 的任何材料或信息,以及反对对其参赛作品进行任何贬损。
- 参加 Hunt Competition 比赛后,所有参赛者均承诺赔偿,每位参赛者承诺赔偿 Piab 因此参赛作品包含的任何条款与条件而可能招致或遭受的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使 Piab 免受损害。
- 参赛作品会如何处理?
- 参赛作品将无法退回。因此 Piab 建议参赛者保留参赛作品副本。
- 宣传资料
- Piab 拟定开展与比赛和奖项有关的宣传活动。因此,获胜者同意将公开使用带有照片和/或视频拍摄的联合新闻稿,详细介绍了旧式 Piab 真空输送机的使用情况,以及获胜 piFLOW®p SMART 的拟定用途,并承认这是裁定比赛获胜者的条件。
- 比赛中收集的所有详细信息和个人详细信息将按 Piab 隐私政策,目的是联系与比赛相关的参赛者,且设定此条款与条件,参赛者均应提交与参赛许可有关的任何信息,以供 Piab 根据其使用个人详细信息。所有参赛者均同意 Piab 销售代表与其进行联系(可能是第三方)。出于其他目的,未经参赛者事先同意,所收集的详细信息将不得透露给第三方。
- Piab 详细信息
- 如通过邮件,邮寄地址:Piab AB, P.O. Box 4501, SE-18304 Täby, Sweden
- 通过 Piab 网站的联系表单;
- 通过电话 +46(0)8 630 25 00;
- 通过邮箱 info-sweden@piab.com;
- 直接通过 Piab 的社交媒体渠道发送消息。
- 本比赛由 Piab AB 举办。
- Piab 注册办事处地址:Sjöflygvägen 35, SE-18304 Täby, Sweden。
- Piab 联系方式: