生产线中的 PFAS:欧盟限制措施对流程设备意味着什么

发布于 2026/11/10
生产线中的 PFAS:欧盟限制措施对流程设备意味着什么

大多数关于 PFAS 的讨论都集中在不粘锅和户外夹克等消费产品上。但 PFAS 也被用于工业设备中:密封圈、垫片、包衣和过滤介质。对于负责生产现场的人员而言,问题不再是 PFAS 是否会受到监管,而是您的设备和供应链能多快适应。

欧盟限制措施的最新进展 2023 年,五个欧洲国家提议根据 REACH 限制整个 PFAS 类别。2026 年 3 月,ECHA 的风险评估委员会 (RAC) 认定实施全欧盟范围的限制措施是合理的。社会经济分析委员会 (SEAC) 也对此表示支持,并针对尚无替代方案的用途提出了限时豁免。预计 SEAC 将在 2026 年年底前发表最终意见,之后欧盟委员会将提出最终规则。

即使有豁免,为何这对您的工厂仍然重要

  • 豁免附带条件。SEAC 提议,对仍可继续使用的用途应配套实施排放控制和 PFAS 管理计划。这意味着您的现场需要准备更多文件。
  • 您的客户会提出要求。食品、制药和消费品品牌正在制定各自的无 PFAS 目标,并将相关问题传递至供应链下游。
  • 备件同样重要。一条生产线可能在文件上合规,但其过滤器、密封圈和膜等耗材仍含有含氟聚合物。每次更换都是一次新的采购决策。
  • 延后变更的成本更高。在计划更换期间更换部件成本较低;在期限压力下更换并进行重新验证,则不然。

向您的团队提出的三个问题

  1. 我们是否知道生产线中的哪些设备和备件含有 PFAS?
  2. 其中哪些需要定期更换,我们能否在下次更换时进行替换?
  3. 我们的供应商能否提供文件证明其部件不含 PFAS?

当您的部件具有各自的标识时,回答第一个问题会更容易。了解为何备件可追溯性至关重要。

您最常更换的部件是最容易着手的地方,因为每次更换都是切换的自然时机。如果过滤器在您的清单上,请了解 Piab 的无 PFAS 烧结过滤器如何适配现有生产线。

一种可直接装入现有生产线的无 PFAS 备件示例。

正在为更换寻找依据?阅读 Piab 烧结过滤器的商业案例。

订阅新闻通讯,下载一页式 PFAS 准备情况核对清单

注册订阅即表示您同意 Piab 的《隐私政策》,并同意接收来自 Piab 的每月营销邮件。您可随时取消订阅。

请输入您的工作邮箱地址。

分享文章