Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Lifting sacks with Vaculex® vacuum lifter

Сохраните здоровую спину – оставьте подъем мешков и упаковок вакуумному оборудованию

Дата 13.03.2018

Эргономичный вакуумный подъемник Piab позволяет перемещать любой тип мешков и упаковок с паллета на подающую станцию.

Тэбю, Швеция –Вне зависимости от материала, из которого изготовлены мешки – бумага, пластик или ткань – и независимо от их содержимого – песок, фармацевтические ингредиенты – вакуумный эргономичный подъем Piab Vaculex® справится с транспортировкой. Больше нет необходимости в тяжелом ручном труде, а именно в подъеме мешков и штабелировании их на паллете, в опорожнении упаковок в приемники и подающие станции, а также в подачи, загрузке и паллетизации непосредственно на производственной линии. 

Причиной более чем трети случаев травм на производстве является использование ручной транспортировки грузов.  Рабочие до сих пор зачастую сами поднимают тяжелые мешки весом 25-50 кг, рискуя получить скелетно-мышечные нарушения – например, боли в спине, плечах, а также растяжения.

Vaculex® полуавтоматические подъемники Piab разработаны для снятия нагрузки с рабочих. Делая возможной работу на участках с ограниченным пространством , подъемники предлагают уникальное и гибкое решение для помещений , где оборудование должно соответствовать лимитам высоты, ширины и т.д. Низкая габаритная высота и рабочие органы из углеродного волокна являются примером инноваций для сложных условий работы. Доступны модели, одобренные АТЕХ, а также инструменты и аксессуары из нержавеющей стали.

Предлагая эргономичные и безопасные решения для рабочей среды, вакуумные подъемники Vaculex® также позволяют повысить эффективность и производительность предприятия, обеспечивая устойчивый поток грузов при транспортировке и гарантируя высокое качество продуктов, куда меньше подверженных повреждениям при транспортировке. кже могут быть снижены и требования к персоналу – по крайней мере, физическая сила более не будет являться чем-то важным. 

Полный ассортимент запчастей и полезных аксессуаров – таких, как удобное дистанционное управление, шумоизоляционная крышка и система энергосбережения для автовыключения насоса в неактивный период его работы – дополняется всеобъемлющей послепродажной поддержкой и обслуживанием. Все это позволяет клиентам быть уверенными в том, работа будет проста до, во время и после покупки эргономичного вакуумного решения Vaculex® от Piab.

Скачать брошюру

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда.  Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций 
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами