Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

PMAT vacuum tooling

PMAT обеспечивает плотный и безопасный захват грузов в автоматизированных системах

Дата 28.02.2017

Вакуумная система оборудования допускает применение компактных, легких и недорогих решений для автоматизации.

Тэбю, Швеция –Универсальная и экономичная Модульная Система Оборудования для автоматизации Piab PMAT доступна по всему миру. Она помогат производителям использовать безопасное, гибкое и легко настраиваемое вакуумное захватное оборудование на сборочных линиях. Захват РМАТ произведен из высококачественного анодированного алюминиевого сплава. Он отличается легким весом и простотой сборки на месте без применения сварки и использования специальных инструментов.

Захват РМАТ предлагает несколько возможностей монтажа и может использоваться при создании рабочих инструментов робота, эргономических инструментов или захватов для любого оборудования автоматизации.
РМАТ обеспечивает широкий диапазон регулировок и в то же время отличается жесткостью. С его помощью производитель может доработать сборочное оборудование под конкретные задачи в кратчайшее время.

«Наши клиенты в особенности ценят гибкость РМАТ и широкий выбор доступных опций. Людей впечатляет простота обслуживания такой системы, а также доступность службы поддержки и запчастей по всему миру – именно поэтому пользователи и выбирают РМАТ», - комментирует Барри Гропп, Региональный Менеджер по Продажам в отделении Piab в Детройте, Мичиган – как известно, в этом регионе американские производители вот уже много лет отдают предпочтение РМАТ.

РМАТ особенно популярен на этапах сборки неокрашенных кузовов и штамповки, однако его вполне можно использовать и в общей сборке. В дополнительное оборудование входят эжекторные агрегаты Piab, работающие на энергоэффективной технологии COAX®. Они обеспечивают плотный захват и быстрое отпускание груза.

Мы учитываем пожелания и запросы клиентов, поэтому РМАТ предлагается с опциональным встроенным фильтром и внешним обратным клапаном, который можно использовать для замера потока воздуха, подающегося на агрегат. Также клапан защищает агрегат от избыточного давления путем экономии воздуха. Вакуумный обратный клапан, входящий в комплект платформы VGS™3040, представляет собой альтернативу зажимам. Он снижает вес и удерживает вакуум в системе в случае перебоя в подаче воздуха. Более того, дополнительное оборудование для вакуумных присосок обеспечивает безопасную транспортировку грузов различной геометрии.

Ознакомьтесь с нашим предложением для автомобильной промышленности.

Свяжитесь с нами для заказа демонстрации.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Являясь надежным партнером для крупнейших мировых производителей, Piab занимается разработкой и производством полноценной линии вакуумных насосов, аксессуаров, конвейеров и присосок для разнообразных автоматизированных систем транспортировки материалов и для процессов автоматизации на предприятиях. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами