Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSTAMP

piSTAMP предлагает общую модернизацию прессового цеха

Дата 03.10.2016

Невероятно легкий децентрализованный вакуумный генератор совместим со стандартными держателями присосок.

Тэбю, Швеция – Piab представляет новый децентрализованный вакуумный генератор piSTAMP, предлагающий простую модернизацию оборудования автомобильного пресса. Невероятно легкий вакуумный генератор оснащен уникальным встроенным механизмом отключения (размыкания) и поставляется в компактном корпусе. Разработанный специально для автоматизации прессового цеха в автомобильной промышленности, piSTAMP оснащен новой технологией, дающей автопроизводителям существенное преимущество.

Полностью децентрализованная конструкция piSTAMP с портами сжатого воздуха по бокам и вакуумным портом в нижней части корпуса отлично совместима со стандартными держателями вакуумных присосок и стандартными системами оборудования прессового цеха. Конструкция и монтажный интерфейс piSTAMP обеспечивают лучшую совместимость со стандартными системами, использующимися в автомобильной промышленности. Порты для сжатого воздуха и вакуума поддерживаются быстродействующими нажимными коннекторами различного диаметра.

piSTAMP, выполненный из легкого материала повышенной прочности РА66, использует технологию Piab COAX®, снижающую энергопотребление (как правило, на 25% в сравнении с конкурирующими решениями) и обеспечивающую качественный захват и быстрое отпускание грузов. Как правило, генератор поставляется с двумя картриджами MICRO COAX® и поддерживает работу с крупными вакуумными присосками в высокоскоростных системах. Вариант с одним картриджем доступен для дополнительной экономии воздуха – например, для систем с маленькими присосками или низкой скоростью цикла.

«Генератор piSTAMP имеет куда меньшую массу в сравнении с решениями наших конкурентов. Малый вес устройства снижает и общий вес захвата с 8 присосками, использующегося в прессовом цехе, на 500 граммов. Это позволяет увеличить скорость работы линии и снизить износ рабочего инструмента робота», - считает Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения Автоматизации Piab.

Встроенная функция отключения (размыкания) – быстрый отвод выхлопного воздуха (EBR) – основана на мембране из прочного полиуретана, нечувствительного к пыли. Таким образом обеспечивается надежная работа системы и сокращается время вынужденного простоя.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами