Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piGENTLE™ обеспечивает безопасную автоматизированную пневматическую транспортировку

piGENTLE® - мягкая и безопасная транспортировка пищевых продуктов

Дата 22.03.2017

piGENTLE® настраивается под конкретные виды продуктов и обеспечивает безопасную автоматизированную пневматическую транспортировку.

Тэбю, Швеция –Технология контроля скорости транспортировки (ожидает оформления патента) является ключевым фактором успеха нового конвейера для хрупких грузов Piab piGENTLE® - это революционная новинка в области автоматической транспортировки для, в первую очередь, пищевой промышленности и, в частности, для предприятий, где требуется транспортировка сладостей, цельных орехов, семечек, таблеток и капсул для БАДов. piGENTLE® составляет ядро piFLOW®t , первого специализированного конвейера для таблеток, и регулирует скорость транспортировки под каждый конкретный продукт. Это гарантирует безопасную транспортировку таблеток и отсутствие их повреждения.

«Секрет аккуратной вакуумной транспортировки кроется в контролируемой низкой и постоянной скорости транспортировки хрупких грузов. piGENTLE® был разработан специально для обеспечения стабильного, мягкого движения грузов по всей транспортной системе», - объясняется Ярно Тахванайнен, Вице-Президент Отдела по Транспортировке Материалов Piab.

Создатели технологии piGENTLE®, регулирующей давление подачи на насос путем измерения уровня вакуума в системе, уже оформляют патент на свое изобретение. При попадании груза в трубопровод уровень вакуума возрастает, провоцируя тем самым увеличение давления подачи. piGENTLE® производит регулировку давления в диапазоне от 2 до 6 бар.

Низкое начальное давление позволяет производить подбор грузов на малой скорости. Начальный уровень можно задать вручную для различных продуктов в соответствии с их размером, формой и весом. Технология piFLOW®t/piGENTLE® успешно прошла интенсивные испытания на экспериментальных установках Piab в шведском городе Тэбю. В работе с разными видами пищевых продуктов, БАДов и кондитерских изделий были достигнуты выдающиеся результаты.

Конвейер piFLOW®t стал дополнением к серии высококачественного оборудования piFLOW®, предназначенного для транспортировки порошков и сыпучих материалов. Более того, конвейеры piFLOW® проектировались с учетом самых строгих требований касательно безопасности и гигиеничности работы в фармацевтической (piFLOW®р), пищевой (piFLOW®f) и химической (piFLOW®i) отраслях промышленности.

Свяжитесь с нами и закажите лабораторные испытания с интересующим вас хрупким грузом.

O Piab

С 1951 года, когда была основана компания, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда пользователей вакуумного оборудования во всем мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть встроены непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами