Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Vacuum ejector piCOMPACT®23 Self-Adhesion Control (SAC)

Запатентованная система продувки воздухом для предотвращения самослипания

Дата 20.07.2016

Дополнительная функция управления в вакуумном эжекторе piCOMPACT®23 исключает раздражающее, нежелательное самослипание.

Тэбю, Швеция – Внедряя новую функцию управления, опционально доступную в универсальных вакуумных эжекторах Premium-класса piCOMPACT®23, Piab предлагает клиентам решение проблемы самослипания. Запатентованная функция контроля самослипания (SAC) является одной из многочисленных опциональных функций, недавно добавленных к эжекторам piCOMPACT®23.

Самослипание – это раздражающая проблема, свойственная как роботизированным подъемным системам, так и системам с ручным управлением, в особенности на этапе позиционирования вакуумных присосок. Самослипание повышает риск случайных падений таких грузов, как листы металла или стекла, что может привести к катастрофическому ущербу или даже к травмам среди персонала.

«Вакуум может создаваться в присосках, когда те сжимаются под весом подъемного устройства, еще до включения эжектора. Например, это может случиться, когда присоски на эргономическом подъемном устройстве находятся на этапе позиционирования на грузе», - объясняет Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения Автоматизации Piab.

Уникальная функция контроля самослипания (SAC) от Piab безошибочно определяет и устраняет из присосок вакуум, образовавшийся при отключенном piCOMPACT®23. Небольшие струи воздуха выпускаются автоматически. Их задачей является предотвращение образования нежелательного вакуума, который, если его не устранить, впоследствии может привести к самослипанию транспортируемых объектов.

«Эта опция контроля самослипания в эжекторных системах позволяет нашим клиентам быть уверенными, что оборудование всегда работает бесперебойно и безопасно.  SAC является уникальной функцией piCOMPACT®23 и относится к целому ряду функций, обеспечивающих максимальную производительность любой системы», - заявляет Джозеф Карбасси.

piCOMPACT®23 – это универсальная штабелируемая платформа типа «все-в-одном». До 4 агрегатов могут монтироваться на одно трубное соединение и иметь общие пневматические соединения – например, общее давление подачи и общий выхлоп. Раздельная конструкция, когда эжектор и блок управления монтируются по отдельности, обеспечивает лучшую гибкость, в особенности в условиях ограниченного пространства или при необходимости минимизации весовой нагрузки на рабочие инструменты робота. 

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами