Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Bакуумный эжектор piCOMPACT®23

Опциональные функции предлагают оптимальный вакуум

Дата 29.06.2016

Вакуумный эжектор piCOMPACT®23 теперь доступен с широким ассортиментом уникальных, запатентованных дополнительных функций.

Тэбю, Швеция – Улучшенная интеллектуальная функция продувки, раздельная конструкция и функция контроля самослипания – лишь несколько из новых дополнительных решений для платформы вакуумных генераторов Piab piCOMPACT®23. Впечатляющий ассортимент проприетарных и запатентованных дополнительных функций также включает в себя стандарт подключения IO-Link, который способен поднять производительность до наивысшего уровня в любой системе.

Компактная и универсальная эжекторная платформа является также штабелируемой; до 4 агрегатов могут монтироваться на одну трубу и иметь общие пневматические соединения – такие, как давление подачи и выхлоп. Возможность использования раздельной конструкции, где эжектор и блок управления расположены отдельно друг от друга, дает дополнительную гибкость. Это особенно важно в условиях ограниченного пространства или в целях минимизации весовой нагрузки на рабочие инструменты робота.

Встроенный и запатентованный клапан проприетарной функции продувки от Piab обеспечивает лучшую эффективность и энергосбережение, позволяя при этом ускорить цикл.  Функция также может использоваться для поддержки вакуумных присосок в ходе их позиционирования на, например, эргономичных подъемных устройствах или просто для более простой чистки присосок, если работа ведется в пыльной среде.

Запатентованная функция интеллектуальной продувки (IBO) автоматически отключает продувку после устранения вакуума, что обеспечивает лучшее энергосбережение. Функция также совместима с двустабильными двухпозиционными клапанами, которые используются в системах, подверженных частым экстренным остановкам или в системах для транспортировки дорогостоящих грузов.

Наконец, запатентованная функция контроля самослипания SAC от Piab безошибочно определяет и устраняет из присосок вакуум, образовавшийся при отключенном piCOMPACT®23. Таким образом решается вызывающая раздражение проблема самослипания, свойственная и роботизированному, и ручному подъемному оборудованию в ходе начального позиционирования вакуумных присосок.

«Большинство опциональных функций доступно лишь для piCOMPACT®23. Они позволяют нам предлагать клиентам действительно оптимальный набор функций для универсальной эжекторной платформы класса Premium. Эти функции позволят достичь максимальной производительности в любой системе», - заявляет Джозеф Карбасси, Вице-президент Отделения Автоматизации Piab.

О Piab  

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами