Дата 21.11.2017
piPUMP 23 – это упрощенная версия вакуумного эжектора премиум-класса piCOMPACT®23.
Тэбю, Швеция – Piab представляет piPUMP 23, мощный вакуумный насос для автоматизированных производственных процессов – таких, как упаковка, транспортировка древесины и листов металла. Новый насос предлагает столь же высокую производительность и энергоэффективность, как piCOMPACT®23 – популярный универсальный вакуумный эжектор. Однако встроенные средства управления и ряд иных функций, доступных в piCOMPACT®23, не включены в оснащение piPUMP 23. Благодаря этому вакуумный насос piPUMP 23 имеет меньшую цену и прекрасно подходит клиентам, не требующим большого числа специализированных функций.
Насос piPUMP 23 является полностью конфигурируемым. Он доступен с одним или двумя картриджами COAX® SX12/SX42 и может поставляться с или без чистящихся и заменяемых фильтров, имеющих два размера на выбор. Конфигурация насоса может включать в себя до трех вакуумных соединений, что делает его подходящим решением для огромного числа систем оборудования и отраслей промышленности.
Унаследованная от платформы piCOMPACT® проприетарная функция АВО (Усиленная продувка) обеспечивает более мощную, действенную и энергоэффективную продувку. Перекрывая проточные каналы эжекторов в ходе продувки, функция АВО обеспечивает прохождение 100% сжатого воздуха через присоски, что, в свою очередь, гарантирует быстрое и эффективное отпускание груза и, как следствие, делает возможным ускорение производственного цикла. АВО помогает также при позиционировании присосок – например, на эргономичном подъемном оборудовании. Клиенты также заметят пользу этой функции и при чистке присосок, особенно если работа ведется в условиях высокой запыленности.
Простой и функциональный насос piPUMP 23 является мощным генератором вакуума, легко встраиваемый и монтируемый в вакуумных системах паллетизации коробок, погрузки, сортировки и транспортировки листов металла и древесины.
С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com