Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Ассортимент новых присосок с повышенным коэффициентом трения DURAFLEX®

Ассортимент новых присосок с повышенным коэффициентом трения гарантирует безопасность каждого листа груза

Дата 02.05.2016

Шесть новых присосок обеспечивают плотный захват ультатонких листов металла различной формы при повышенной частоте хода.

Тэбю, Швеция – Расширяя семейство присосок DURAFLEX®  с повышенным коэффициентом трения, специалисты Piab уверены, что им удается отвечать изменяющимся требованиям рынка, предлагая лучшее и наиболее безопасное из всех возможных решений для транспортировки любых типов листов металла. Безопасная транспортировка листов, нередко имеющих маслянистую поверхность, открывает возможность увеличения частоты хода в минуту в работе штамповочных, режущих, загибочных машин и прессов. Также безопасность транспортировки повышает производительность и снижает издержки.

Пополнение модельного ряда присосок включило в себя три присоски BFFT (Bellows Flat Friction Thin – Плоские и тонкие присоски повышенного трения с сильфоном). Эти присоски были разработаны специально для качественного захвата ультратонких листов металла без риска повреждения чувствительной поверхности. Минимальная толщина листа металла, при которой гарантируется его безопасная переноска, составляет 0,6-0,8 мм.

В дополнение к присоскам BFFT были выпущены три присоски DCF (Deep Concave Friction – Глубокие Вогнутые присоски с повышенным коэффициентом трения). Они отвечают требованиям таких отраслей промышленности, как автомобильная промышленность, где плоские листы металла обрабатываются и превращаются в изогнутые элементы кузова автомобиля. Три новых присоски DCF обеспечивают максимальное усилие удержание грузов с вогнутой или выпуклой поверхностью.

«Эти новые присоски расширяют диапазон производительности нашего семейства присосок с повышенным коэффициентом трения, которое и так отличается рядом важных преимуществ по сравнению с конкурирующими решениями. Например, наши присоски повышенного трения отличаются невероятной износостойкостью. Они гарантируют максимально качественный захват груза на протяжении всего срока службы, в то время как присоски наших конкурентов быстро утрачивают свои изначальные свойства», - сообщает Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения Автоматизации Piab.

Сочетая свойства полиуретана и резины, вакуумные присоски Piab с повышенным коэффициентом трения отличаются исключительной эластичной памятью и устойчивостью к маслу/смазке пресса. Это позволяет присоскам сохранять свою форму и оставаться в рабочем состоянии. Присоски наших конкурентов быстро теряют свою эластичную память, в ходе использования меняя свою форму.

Кроме того, Piab предлагают широкий выбор аксессуаром, включая множество различных фитингов для самых разных стандартов, современные пластиковые фитинги с малым весом, монтажные кронштейны и Т-образные переходники с механизмом быстрого расцепления.

О компании Piab                                                                      

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами