Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

friction cups

Линия присосок повышенного трения Piab получила пополнение

Дата 30.06.2017

Маленькие, невероятно гибкие овальные присоски с повышенным коэффициентом трения пополнили последнее семейство аксессуаров Piab.

Тэбю, Швеция – Разнообразие систем оборудования растет, поэтому Piab добавляет новые семейства продуктов в и без того широкий ассортимент присосок с повышенным коэффициентом трения. В последнем дополнении были добавлены вакуумные присоски различной формы, размера и конфигурации. Все они отличаются выдающейся долговечностью и эластичной памятью, которые являются отличительным признаком присосок повышенного трения Piab.

Новое семейство BXF включает в себя 36 новых присосок, доступных в 4 различных размерах. Присоски оснащены дополнительными сильфонами, что позволяет им более эффективно компенсировать разницу уровней. Таким образом, присоски можно использовать в системах дештабелирования, где положение реек на стеллажах и других объектов может немного отличаться. Сильфоны присосок BXF обеспечивают дополнительную гибкость, что позволяет подбирать самые разные грузы и успешно работать с самыми разными системами автоматической загрузки деталей на стеллажи.  Гибкие присоски исключают потребность в использовании дорогих и громоздких кронштейнов и штифтов на эжекторах или рабочих инструментах роботов. Таким образом, присоски упрощают и удешевляют монтаж.

Маленькие овальные присоски с повышенным коэффициентом трения имеют самую высокую производительность среди двух других новых семейств присосок Piab. Линии присосок OBF/OCF – с сильфоном или без него – являются самыми маленькими присосками Piab. Их размеры составляют всего 15 на 35 мм. Присоски доступны в высокой и низкой конфигурации. Также данные присоски доступны в размере 15 на 65 мм – в такой версии они гарантируют безопасный и надежный захват очень маленьких поверхностей. Таким образом, присоски могут поднимать грузы за края, а необычная форма присосок максимально увеличивает площадь всасывания. Плоские присоски без сильфона семейства OCF отличаются малым внутренним движением, что делает их хорошим выбором для тех систем, где требуется высокая устойчивость. Семейства OCF/OBF включают в себя 36 новых вакуумных присосок с повышенным коэффициентом трения.

В дополнение к присоскам также появляются новые фитинги и типы резьбы от Piab. Добавление новых размеров и резьбы ¾ дюйма позволяет продукции Piab соответствовать 99% всех требований клиентов.

O Piab

С 1951 года, когда была основана компания, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда пользователей вакуумного оборудования во всем мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть встроены непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами