Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

PMAT - Piab Modular Automation Tooling

Позвольте РМАТ преобразить ваше сборочное оборудование

Дата 14.12.2015

Гибкая и эффективная вакуумная система для сборки некрашеных кузовов (BIW) в автомобильной промышленности.

Тэбю, Швеция – Модульное автоматизированное оборудование Piab – PMAТ – теперь доступно для заказа по всему миру. Прежде система главным образом использовалась североамериканскими лидирующими автопроизводителями, помогая им быстро организовывать гибкую и настраиваемую систему вакуумного захвата и удержания грузов.

«Опыт рынка Северной Америки подтверждает, что РМАТ особенно эффективен при сборке некрашеных кузовов, в основном в децентрализованных системах (благодаря продлению времени работы оборудования). РМАТ демонстрирует лучшую надежность и простоту в устранении неполадок. Кроме того, его можно с успехом использовать и на стадиях общей сборки», - говорит Джозеф Карбасси, вице-президент отдела по автоматизации Piab.

Производители могут использовать РМАТ при разработке рабочих инструментов робота, эргономичных инструментов или инструментов для зажима и фиксации для любого типа автоматизированного оборудования. РМАТ предлагает как простоту настройки, так и достаточную жесткость и надежность, что позволяет производителям подстраивать монтажно-сборочные системы под конкретные нужды и потребности в течение минимального времени.

Система оборудования оснащена соединительными деталями для сварных рам или экструдированных профилей, а также поворотным рукавом, настройка которого производится с помощью единственного болта и обеспечивает быстрый монтаж дополнительного оборудования. К дополнительному оборудованию можно в том числе отнести эжекторы, основанные на энергоэффективной технологии Piab COAX®. Эжекторные агрегаты обеспечивают как вакуум, так и отпускание груза.

В целях повышения безопасности дополнительное оборудование может оснащаться вакуумным стопорным клапаном. Он пригодится на случай сбоя подачи воздуха. Также можно использовать энергосберегающий агрегат Vacustat, экономящий до 98% сжатого воздуха. Вакуумный стопорный клапан служит и безопасности, и сокращению энергопотребления. Он обеспечивает надежное удержание груза в случае сбоя в подаче электропитания или сжатого воздуха. Также доступно дополнительное оборудование для вакуумных присосок, упрощающее настройку их положения на грузе. Это пригодится в особенности тогда, когда грузы имеют разнообразную геометрию, как, например, в автомобилестроении.

Оборудование РМАТ выполнено из высококачественного авиационного анодированного алюминия. Он обработан механически, без применения литья, что обеспечивает надежность корпуса и сочетаемость всех его элементов. Легкий вес и простота сборки на месте без сварки и специальных инструментов делают РМАТ надежной технологией, теперь доступной для заказа по всему миру.

О компании Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами