Дата 01.09.2015
Piab Lab Vac – совершенно необходимое устройство для современной лаборатории. Используя сжатый воздух из стандартной системы, Piab Lab Vac может обеспечивать вакуум до 11 мм. рт. ст., что идеально подходит всем основным лабораторным системам оборудования – таким, как вакуумная фильтрация, вращательное испарение, газоочистка и т.д.
Конструкция Piab Lab Vac, проверенная временем, основана на технологии, превратившей компанию Piab в мирового лидера многих отраслей промышленности. Разработанные специально для использования в современной лаборатории, Piab Lab Vac отличаются экологичностью, энергоэффективностью и невероятной гибкостью настроек. Этот уникальный и очень удобный насос, работающий на сжатом воздухе, не имеет подвижных элементов и практически не требует какого-либо обслуживания. Сопла многоступенчатого эжектора потребляют мало электроэнергии и почти не вырабатывают шума. Точное вакуумное управление можно обеспечить добавлением устройства Vacustat, которое помогает избежать избыточного давления и повышает энергоэффективность до невероятного результата.
Piab Lab Vac имеет предельно малый размер, что дает возможность установить его в месте использования без необходимости монтажа трубопровода, который необходим при использовании дорогостоящего централизованного насоса с мотором. Такое решение существенно повышает качество вакуума для конечного получателя, поскольку потери из-за длины труб отсутствуют (как и сами трубы), а надежность системы повышается. Кроме того, на производственной площади станет больше места в силу компактности Piab Lab Vac. Этот насос можно установить на стене или поместить на стеллаж для лучшей гибкости системы лабораторного оборудования.
Материал PPS (полифенилена сульфид) позволяет Piab Lab Vac выдерживать отрицательное химическое воздействие наиболее распространенных органических растворителей, кислот и оснований. В сочетании с уплотнениями Kalrez это делает Piab Lab Vac невероятно износостойким и способным работать в самых жестких лабораторных условиях.
Насос Piab Lab Vac был направлен в несколько новых и модернизированных лабораторий Северной Америки. Архитекторы, управляющие, консультанты и конечные пользователи лабораторий с удовольствием поделились своими впечатлениями от работы наших насосов:
«Я рекомендую Piab Lab Vac всем нашим клиентам», - говорит Рик Босвелл, президент PRB Planners Inc., консультант по дизайну лабораторий из Канады. – «Простота использования, высокая надежность и компактность делают эти насосы идеальным решением для образовательных и исследовательских систем оборудования. Используя стандартный сжатый воздух, мы можем получить две услуги по цене одного лишь воздуха. Кроме того, нам не нужен вакуумный сушильный шкаф или много свободного места на столах для электрических насосов – с Lab Vac мы экономим много пространства. Мои клиенты очень довольны простотой монтажа и использования».
С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 70 странах с головным офисом в Швеции.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com