Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piFLOW® транспортные устройства

Делаем акцент на соответствии требованиям к пищевой промышленности в ЕС и США

Дата 03.05.2016

Пищевые и фармацевтические конвейеры Piab соответствуют как директиве ЕС No 1935/2004, так и требованиям FDA.

Тэбю, Швеция – Популярная серия высококачественных вакуумных конвейеров piFLOW® для пищевой и фармацевтической промышленности, уже включающая модели piFLOW®f, piFLOW®p и piFLOW®t, недавно пополнилась новым конвейером, разработанным специально для транспортировки таблеток. Все конвейеры серии отвечают самым последним высоким стандартам касательно материалов, контактирующих с продуктами питания. Все пластиковые и резиновые компоненты конвейеров выполнены из материалов, соответствующих самым строгим на сегодня требованиям.

Оборудование, соответствующее требованиям безопасности для материалов, контактирующих с продуктами питания или любыми продуктами, потребляемыми человеком (например, с лекарственными средствами), играет важную роль в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Требования по безопасности устанавливают стандарты для пластиковых и резиновых материалов уплотнений, фитингов, фильтров и прочих компонентов оборудования, которое используется в производстве и обработке пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

 «Для обеспечения соответствия всем требованиям мы используем резиновые материалы, качество которых соответствует немецким стандартам – а стандарты для резиновых материалов в Германии, как известно, одни из самых строгих», - поясняет Фредрик Туман, Менеджер по Развитию Отделения Автоматизации Транспортировки Материалов Piab.

Рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США часто цитируются производителями оборудования, когда речь идет о материалах «пищевого» стандарта. Так или иначе, во многих отношениях правила FDA отстают от европейского законодательства. Рамочное положение Евросоюза EC No 1935/2004 касается всех материалов, вступающих в контакт с пищевыми продуктами, а также всех национальных правил и норм, применяемых в странах-членах ЕС. Директивы ЕС отличаются большей подробностью и точностью, и в качестве примера можно привести немецкие стандарты качества и состава резиновых материалов в пищевой промышленности.

О компании Piab                                                                      

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами