Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCOMPACT® MICRO

Невероятная продолжительность работы оборудования с самым быстрым в мире встроенным эжектором со средствами управления

Дата 25.03.2014

Компания Piab обновляет свою линию piCOMPACT® - первых функциональных эжекторов с трубным монтажом на рынке, основанных на энергоэффективной технологии COAX®.

Работая при низком давлении подачи и максимально эффективном использовании сжатого воздуха, эжекторы COAX® снижают потребление электроэнергии и гарантируют повышение производительности и надежности системы. Продукты серии piCOMPACT® идеально подходят для подъемно-транспортных работ. Они доказали свою эффективность при подъеме и транспортировке малогабаритных тяжелых грузов, что является необходимым для электронной, полупроводниковой и пластиковой промышленности, металлургии и интеграции роботизированных систем.

Благодаря использованию уникальных картриджей COAX®, самых малогабаритных многоступенчатых вакуумных эжекторов в мире, оборудование серии piCOMPACT® обеспечивает в три раза более мощный вакуумный поток по сравнению с аналогами. Энергопотребление в сравнении с обычными эжекторами снижается на 30-50 процентов, что приводит к значительному сокращению расходов при производстве. Помимо мощного вакуумного потока, эжекторы piCOMPACT® также обеспечивают более плотный контакт с грузом, что позволяет увеличить скорость транспортировки, минимизировать повреждения груза и сократить дополнительные расходы. piCOMPACT® обеспечивает быстрое отделение вакуумной присоски от поверхности груза, что также повышает эффективность технологической линии.

Функция интеллектуального энергосбережения (ЭС) отключает подачу сжатого воздуха по достижению заданного уровня вакуума. Дополнительная функция АМС, связанная с функцией энергосбережения, устраняет необходимость постоянного включения и выключения генератора в случае утечки. АМС автоматически активирует или дезактивирует функцию энергосбережения в случае необходимости. Также АМС используется для мониторинга состояния и износа вакуумных присосок. Встроенные буллет-клапаны с прямым управлением для выполнения функций "старт-стоп" и продувки, входящие в комплект piCOMPACT®, обеспечивают высокую скорость работы и надежность, а также продлевают время работы системы.

Продукты обновленной серией piCOMPACT® отличаются меньшим размером и весом по сравнению с обычными эжекторами, уменьшая, тем самым, общий вес всей системы вакуумной транспортировки. Инновационная конструкция позволяет повысить скорость работы и, как следствие, производительность вакуумных систем.

 «Сегодня вакуумные эжекторы являются важными компонентами бесконечного числа общепромышленных и автоматизированных систем в самых разных отраслях производства, каждая из которых предъявляет свои особенные требования. Повсеместно производители ищут способ повышения производительности при понижении общих расходов на оборудование, не забывая и о экологичности, - заявил Хала Эль Шееми Уошбрук, вице-президент отдела маркетинговых коммуникаций Piab. – Энергопотребление – это самое главное для производителя, желающего снизить расходы на эксплуатацию вакуумной системы. Работа при низком давлении с эффективной технологией COAX®, которой оснащено оборудование серии piCOMPACT®, увеличивает производительность малых конвейерных систем, снижая расходы производителей и уменьшая выброс диоксида углерода».

Вакуумные эжекторы piCOMPACT® доступны в самых разных версиях для разных систем, включая и те системы оборудования, где требуется использование очень низкого уровня давления подачи или очень глубокого вакуума. Кроме того, компактные эжекторы можно легко интегрировать в уже существующую производственную линию без необходимости каких-либо дополнительных модификаций и быстро настроить в соответствии с требованиями производства.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами