Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piFLOW®р семья

Технология piFLOW®p – новое слово в транспортировке сыпучих и порошкообразных материалов

Дата 08.10.2012

Прямой доступ к подробным техническим характеристикам, чертежам и CAD-файлам.

Компания Piab, мировой лидер в области поставок вакуумного оборудования, представляет вашему вниманию новую технологию -  piFLOW®p. Технология piFLOW®p отвечает всем требованиям пищевой и фармацевтической промышленности. Конструкция piFLOW®p подразумевает высокий уровень устойчивости и прочности, а также простоту очистки. Благодаря этим качествам конвейеры компании Piab, без сомнения, являются оптимальным решением. С помощью технологии piFLOW®p мы не только сделали шаг в плане технологического развития, но и в плане скорости разработки и созданию и редактированию регулярно обновляющихся документов.

Технология piFLOW®p подразумевает самый экономичный способ производства вакуума, основанный на использовании картриджей с технологией COAX®. Эти картриджи имеют меньший размер, а также более высокий уровень надежности и эффективности, чем обычные эжекторы. Все это позволяет создавать модульную и эффективную вакуумную систему с легко изменяемой конфигурацией. Вакуумные системы, базирующиеся на технологии COAX®, способны обеспечить в три раза более мощным вакуумным потоком по сравнению с обычными системами. При этом энергопотребление системы с COAX® будет значительно ниже, а модернизация, необходимая в будущем, предельно упрощается.

Насосы piFLOW®p монтируются сбоку, что позволяет сохранить малую общую высоту конвейера. Также, для улучшения работы конвейера и рабочей среды в целом насосы piFLOW®p оснащены встроенным глушителями и центральным выхлопом. Также вакуумные насосы piFLOW®p удобны еще и тем, что их можно легко и удобно отсоединить от системы для очистки или обслуживания.

«Технология piFLOW®p позволяет подогнать и подстроить вакуумную систему под себя, одновременно с этим сохранив возможность быстрого доступа к техническим характеристикам, чертежам и CAD-файлам, доступным на www.piab.com. Таким образом, вы с большей простотой сможете сконфигурировать желаемую системы – это можно сделать даже онлайн, на официальном сайте компании – и также в режиме онлайн проверить, отвечает ли такая конфигурация вашим задачам. Это куда лучше, чем неделями ждать чертежи с конфигурацией от поставщиков. Нашей главной задачей является сильно сократить это время ожидания для наших клиентов, сохранив гибкие возможности для конфигурирования своей вакуумной системы», - говорит Джозеф Рамслев, вице-президент Отдела Транспортировки Материалов.

Также специалисты компании Piab включили в новые конвейеры все лучшие характеристики конвейеров предыдущего поколения. Сюда можно отнести, например, возможность транспортировки самых разных типов объектов, от крупногабаритных изделий из металла и до порошкообразных веществ; гибкие возможности по увеличению производственного объема без приобретения нового конвейера; простота конструкции существенно облегчает процесс чистки оборудования, что, в свою очередь, продляет срок его эксплуатации.

Технология piFLOW®p разработана в соответствии с нормами и стандартами Министерства Сельского Хозяйства США и Надлежащей Производственной Практики. Все материалы, использованные в производстве, официально одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, также, в случае необходимости, возможно предоставление соответствующего сертификата ATEX.

Также компания Piab предлагает своим пользователям оставить текущую модель конвейера и заменить только модульный вакуумный насос на насос последнего поколения, чтобы повысить производительность.

Модульная конструкция вакуумных систем piFLOW®p позволяет нам иметь в наличии куда больше доступных конфигураций и сократить срок доставки в среднем до трех недель. Производство piFLOW®p осуществляется на новой производственной линии во Франкфурте, Германия.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами