6 fatores-chave a serem considerados antes de atualizar sua configuração de produtividade de sachês

Publicado 20/02/2026
6 perguntas a serem feitas antes de uma atualização da produtividade de sachês | Piab

Não importa se você é um fabricante de sachês estabelecido que opera várias linhas de produção ou uma marca desafiadora que está se preparando para a próxima fase de crescimento: sua configuração de transporte influencia muito mais do que a saída atual. Este artigo o ajudará a determinar quando é hora de investir em uma atualização e como escolher uma solução que ofereça um ROI sustentável e de longo prazo.

Antes de investir em novos equipamentos para manipulação de material, vale a pena dar um passo atrás. Uma atualização oportuna pode melhorar o ROI por meio de maior tempo de atividade, menor intensidade de trabalho e menos desperdício. No entanto, qualquer transição implica em custos e interrupções. Em última análise, a decisão se resume a equilibrar o custo da inação com os benefícios de longo prazo de uma configuração de produção mais estável e dimensionável.

As perguntas abaixo foram elaboradas para ajudá-lo a descobrir custos e restrições ocultos em seu processo atual e a tomar uma decisão de investimento bem informada para o crescimento sustentável.

1. Quanto do seu tempo de produção é perdido com limpeza e transferências?

Conforme explicado em nosso artigo sobre causas comuns de tempo de inatividade, a limpeza ineficiente entre as trocas de aromas custa mais do que você imagina. Para avaliar seu tempo de inatividade relacionado à limpeza, faça a si mesmo perguntas como:

  • Quantas mudanças de sabor ou SKU você faz por semana?
  • Quanto tempo leva um ciclo de limpeza típico?
  • A limpeza exige a desmontagem completa dos transportadores ou elevadores?

2. Qual é a estabilidade de seu fluxo de materiais?

A variação da umidade e os tamanhos finos das partículas tornam os materiais das bolsas orais altamente sensíveis às condições de transporte. Isso significa que a instabilidade na alimentação ou na dosagem não é apenas um problema de qualidade, mas também uma causa comum de tempo de inatividade não planejado.

  • Com que frequência sua linha de produção para por causa de bloqueios, dosagem inconsistente ou transbordamentos?
  • O comportamento do material varia com a umidade ou com as diferenças de lote?
  • Os operadores precisam ajustar manualmente as configurações durante a produção?

3. Qual é o grau de dependência do manuseio manual?

Em uma instalação de produção em pequena escala, os processos manuais podem ser gerenciáveis. Mas, à medida que os volumes aumentam, eles correm o risco de se tornar um gargalo. Avalie a intensidade de mão de obra de sua produtividade com perguntas como:

  • Quantos pontos de contato manuais existem em todo o seu processo de produção: desde a entrada do material bruto até o envase e as embalagens?
  • Em uma mudança típica, qual é a porcentagem de horas-homem gastas para elevação, transportar ou reabastecer manualmente os funis?
  • Com que frequência pequenos erros humanos levam a paradas ou lotes de produtos descartados?

4. Com que rapidez você pode se recuperar de uma interrupção?

O custo do tempo de inatividade não planejado não se refere apenas à frequência com que ocorrem as paradas. A rapidez com que você consegue retornar à operação estável é igualmente importante.

  • Quantas peças móveis estão envolvidas em sua configuração de transporte?
  • Quanto tempo normalmente leva para solucionar uma pequena falha?
  • Com que frequência seus operadores precisam da ajuda de técnicos de serviço externos?
  • Você tem parceiros confiáveis para peças sobressalentes e peças sobressalentes prontamente disponíveis?

5. A higiene está incorporada ao sistema ou depende de procedimentos?

Se os seus produtos e instalações estão sujeitos a requisitos rigorosos de HSEQ e segurança alimentar, você precisa pensar cuidadosamente sobre como está transportando o material ao longo da sua linha de produção. Os sistemas que dependem muito da disciplina do operador, em vez do container projetado, correm o risco de criar problemas de conformidade e produtividade.

  • O material de seu produto é transportado principalmente em sistemas abertos ou fechados?
  • Você tem emissões de poeira nas áreas de produtividade?
  • O produto derramado pode ser reintroduzido com segurança ou precisa ser descartado?

6. Está planejando aumentar a produtividade dentro de 12 a 24 meses?

Um sistema de capacidade fixa que atende às suas necessidades hoje pode se tornar um bloqueador de crescimento amanhã. Dependendo de sua configuração, o processo de adaptação de suas instalações para acomodar aumentos de escala pode levar de alguns dias a vários meses.

  • Você espera um crescimento significativo do volume?
  • Deseja expandir seu portfólio de SKUs?
  • Quanto tempo você pode se dar ao luxo de interromper a produtividade durante uma reconstrução?

A opção de transferência de material preferida pelos pioneiros do setor

Depois de refletir sobre as perguntas acima, qual opção de manipulação de material melhor suportará a jornada de crescimento de longo prazo de sua empresa? Para um número cada vez maior de líderes do setor, a resposta é uma solução de transporte a vácuo adaptada às necessidades da fabricação de sachês. Em contraste com os métodos mecânicos comuns, o transporte a vácuo oferece benefícios como

  • Transporte fechado, o que minimiza a exposição à poeira e os riscos de contaminação
  • Enchimento por automação que reduz os processos manuais e os erros humanos
  • Equipamento fácil de montar com poucas peças móveis, simplificando a limpeza, as transferências e a manutenção
  • O design modular do sistema permite o aumento da escala de produtividade sem a necessidade de reconstruções completas

Nosso processo de limpeza passou de cerca de quatro horas para 20 a 30 minutos

Para saber em primeira mão o que isso significa na prática, não perca nossa entrevista com Mazlam Orhan, especialista em Suporte Técnico da Fiedler & Lundgren. Esse fabricante sueco de sachês de nicotina, de propriedade da British American Tobacco, atualizou sua linha de produção da tecnologia de transporte por parafuso para a tecnologia de vácuo já em 2006. Descubra como essa mudança afetou a produtividade e a segurança no local de trabalho, além de apoiar o crescimento contínuo da empresa.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Eu quero receber as últimas notícias sobre
Soluções de transporte

Compartilhar artigo