Feedback

Choose your language

Close

Value Line Products

価値ある価格のバキューム製品

日付 2015/03/31

ピアブ社は新製品であるバリューラインの発売致します。 価格において非常に競争力の高い製品であり、3種類の異なるタイプで、21種類のサクションカップとなっています。また、小型軽量の真空エジェクターを2種類用意しております。

本製品は、基本的なアプリケーションに適しています。機械の速度があまり速くないもの、吸着表面が特殊でないものに適しています。容器あるいはカートンの吸着に適しています。その 他のアプリケーションとしては、金属成形機 (レーザー切断、ウォーター ・ ジェット、パウチングなど)、またはシートのロード/アンロード、並べ替えのための機器、インジェクションモジュールからの取り出しなどがあります。サクション カップは、20〜75 ミリメートルの直径を持つフラット-コンケーブ、ベローズ、ロングベローズとなります。耐久性のある TPE-U 材質により、耐摩耗性は優れています。マウントとしては、すべてカップは、ロングネックとなっており、配管に直接に取り付けることができます。 オプション製品として真鍮継手でマウントすることもできます。価格は、ボリュームディスカントが可能です。小型で軽量の真空エジェクタはサクションカップなどの真空ポイントに近い配管上に直接インストールできます。これにより、より高速な吸着の場合でも、排気時間を短縮できる利点があります。インライン真空エジェクタ は、クリーン ルームの環境に適しています。本製品は、20-50%の真空レベルの範囲内のアプリケーションに最適です。

詳細について

詳細につきましては、ピアブ・ジャパン㈱までご連絡を下さい。

Tel: +81 (0) 3 6662 8118
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい