Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® バキュームコンベアとポンプ

piFLOW® の搬送性能を最大限に引き出す

日付 2015/11/09

圧縮空気使用量が制限された現場でも、piFLOW® コンベアを利用可能です。

タビー(スウェーデン):Piab は、エジェクターポンプの製品ラインナップを強化するために、電気式機械ポンプ製品も取り扱っています。 弊社では粉末・バルク原料搬送用の空気駆動式コンベア piFLOW®シリーズをベースに販売しておりますが、電機機械式ポンプも扱うことによって、さらに製品範囲が拡充されています。対応できる真空システムの幅も広がるでしょう。

圧縮空気は工場の重要なユーティリティーの一つとして広く認識されていますが、全ての工場に圧縮空気設備が整っているわけではありません。 通常は圧縮空気駆動式のエジェクターポンプで動作する piFLOW® コンベアですが、圧縮空気の利用が制限される環境でもコンベアの性能を最大限活用いただけるよう、電気機械式ポンプを Piab の製品ラインナップに加える事に決めました。

Piabの現行エジェクターポンプと相性が良いという理由から、電気機械式ポンプは全てロータリーベーンタイプを取り揃えています。これらのポンプは、「piFLOW®i、f シリーズ」 および 「piFLOW®pシリーズ」のコンベアに使用可能になる予定です。 ポンプは Becker 社製で、サービス・メンテナンス関連の問題はすべて Becker 社のグローバルサポートチームが対応します。

Piab のマテリアルハンドリング事業部の Jarno Tahvanainen は、「Piab 製の piFLOW® コンベアを空気駆動のポンプではなく機械式ポンプと共に使用したいと考えているお客様にとって、ロータリーベーンポンプは良い代替製品となります。特に、空気式エジェクターポンプを駆動するためのコンプレッサーが利用できない現場では非常に有用です」と述べています。

Piabはお客様の要望にお応えするため、モーター3種の各機械式ポンプをヨーロッパ、アジア、アメリカを中心に販売します。 機械式ポンプは全て、二次吸気フィルターと逆止弁を内蔵しています。

Piab の piFLOW® コンベアは、医薬品業界(piFLOW®p)、食品業界(piFLOW®f)、および化学産業(piFLOW®i)における厳しい安全衛生基準を満たすよう特別に開発されています。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい