Feedback

Choose your language

Close

Piab piSECURE

システムエラー時の安全のために

日付 2013/12/18

ピアブ社は新たなにpiSECUREの販売致します。真空漏れが無い、密閉型のアプリケーションに適しており、電源エラー、システムエラーが発生した場合に、非常に安全性に優れています。安全機能は優れた逆止弁を備えたチェックバルブにて実現することが出来ました。

本製品の最大のメリットはサクションカップによる吊り上げ時に、安全性が確保できるところです。ワークの吊上げ中にシステム、あるいは電源エラーがあった場合、piSECUREによりワークの落下を防ぐことが出来ます。その結果、ダウンタイムとワークのスクラップによるコストを低減することができます。また、分散型とすることで、一つの吸着カップにエラーが発生しても、他の吸着カップに影響することはありません。本製品は非常に優れた真空漏れ防止機能を持っており、またオペレ-タは個々吸着カップの真空レベルを確認することも可能です。視認式アナログゲージあるいは従来のバキュームゲージを推奨致します。

ピアブ社製COAX®技術の早いレスポンスタイムと排気時間によって、サイクル時間を短縮することが出来ます。オプションのES(省エネ)機能により、99%近くまでエネルギー/エアー消費を低減することも可能です。埃などを防ぐために組み込まれたバキュームフィルターを使用することにより、更に高い信頼性を得ることが出来ます。

piSECUREは、人の手によって吊り上げる装置やガラス、メタルシートなどの密閉度の高いワークを扱うオーバーヘッドクレーンなどのアプリケーションに適しています。また、piSECUREは、アプリケーションが法規に従う必要がある場合に適しています。さらに、ロボットなどによる高価値のワークをハンドリングする場合にも、piSECUREは電源エラー等に起因する部品落下による高額な損失の防止にも役立ちます。例えば、車のアッセンブリーラインでガラスやメタルシートを扱い場合などは、piSECUREが適しています。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境の改善に努めています。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、マテリアルハンドリング、工場の自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供し続けております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、及びソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較しますと、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能となりました ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的な販売とサービスのネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい