Feedback

Choose your language

Close

piSAVE optimize

piSAVE optimizeによる適正な供給エアー圧

日付 2012/09/03

エジェクターのための供給圧力を適正な値に保つレギュレータ

 

真空業界におけるリーディングサプライヤーであるピアブ社は真空圧を感知することで、供給エアー圧を適正化するレギュレータ「piSAVE optimize」の販売を開始しました。電気は全く使用せず、完全に真空圧のみで制御するものです。

電気的な接続がないため、取り付けは非常に容易です。ピアブ製以外のエジェクターへも使用することは出来ます。

パイセーブオプチマイズ(piSAVE optimize)は装置の真空度を感知し、供給圧力を自動的に適正な値(圧)に制御し、システムの真空度を設定された値(真空度)に維持します。この結果、消費されるエアーは十分かつ最少に抑えることが出来ます。

 piSAVE optimazuは真空ポンプが必要な真空度へ到達するまでは、最大の供給エアー圧と真空流量を提供します。このため、初期の流量の低減や吸着速度の低減にはなりません。供給エアー圧の変動や、真空度の変化にすなやく反応し、設定された真空度を維持します。スタンドアロンユニットとクリックオンタイプの2つのタイプがあります。

 

ピアブについて
1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい