Feedback

Choose your language

Close

piINLINE™

プラスチック・金属工業用のpiINLINE™は生産性及びエネルギー効率の向上により、お客様の環境を改善します

日付 2010/04/01

piINLINE™は、COAX®テクノロジーを採用したインライン式バキュームエジェクターの新シリーズです。この製品は、到達真空度が95-Kpaという大きなメリットがあり、ロボット産業において、プラスチックや金属製品の自動吸着処理などのピック&プレイスに最適です。

「これらの産業では、取り扱いが難しい製品を処理する場面が多くあります。高額な費用を掛けた装置を使用する代わりに、我々のエジェクターを使用することにより、取り扱いが難しい製品でも低い真空度とサクションカップでしっかりとつかむことが可能です。」とポンプ&アクセサリー部門グローバル製品マネージャー、ジャン・シーシェ(Jan Schieche)は述べています。

シングルエジェクタと比較して、piINLINE™が環境に易しいソリューションであることも、大きな利点の1つです。

最小モデルのMICROは、競合製品と比較してエネルギー使用量が平均で50%少ないので、エネルギー消費量・二酸化炭素の排出量が大幅に削減されます。騒音レベルも低く、より良い作業環境を生み出します。

piINLINE™には、MICRO、MINI、Midi3つのサイズがあります。各サイズには特定のアプリケーションに合わせて性能や処理能力を最適化できる3種類のオプションがあります。

  • Xi – 高い真空度で最高の真空流量と真空性能を発揮し、到達真空度は、約95-Kpaです。ガラスやプラスチックなど、滑らかな表面の素材に使用される際に最も効果的で、持ち上げ難い部品を扱う金属工業やプラスチック工業で特に有効です。
  • Si – 低真空度から中真空度で、高い真空流量を得ることが出来るカートリッジです。例えば包装産業で、真空漏れがエラーの要因となるアプリケーションで使用することを推奨します。
  • Pi (またはBiの最小モデル) – 0.18から0.3 MPaの低い供給エアー圧で作動するカートリッジです。低い供給エアー圧を使用する製造現場に適しています。

このpiINLINEシリーズは、お客様が簡単に交換できるように設計されています。価格は他社に負けない魅力的な価格に設定しました。

他のモデルでは資金回収期間が6ヶ月以上掛りますが、piINLINE™シリーズのMINI、MIDIi、はエネルギーコストが低く、通常の使用の場合、3ヶ月程度で費用を回収することが可能です。

「piINLINE™はLED電球に例えることができます。piINLINEもLED電球と同様に、より少ないエネルギーで、より大きなパワーが発揮できるエジェクターです。」とポンプ&アクセサリー部門グローバル製品マネージャー、ジャン・シーシェは述べています。

このシリーズは、北米、アジア、およびヨーロッパの主要なピアブ代理店で購入が可能です。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい