日付 2010/04/01
piINLINE™は、COAX®テクノロジーを採用したエジェクターの新シリーズです。この商品はエレクトロニクス産業の部品取り扱いに非常に適しており、低い供給エアー圧で稼働するという大きな利点があります。
エレクトニクス産業では、必要な供給圧(0.4Mpaから0.6MPa)を保つ事が難しいため、生産ラインの停止の発生が頻発し、問題となっております。
ポンプ&アクセサリー部門グローバル製品マネージャー、ジャン・シーシェ(Jan Schieche)は、「piINLINE™により、供給プレッシャーを0.18Mpaに低く抑えた状態で、最高のバキューム性能を発揮する効率的なエジェクタの開発に成功しました。」と語っています。
低い供給エアー圧によって、piINLINE™はエレクトロニクス産業の生産ラインの信頼性と生産性を向上することが出来ます。 piINLINE™は、シングルエジェクタと比較した場合、環境に易しいソリューションであることも大きな利点の1つです。
最小モデルのMicroは、競合他社製品と比較して、エネルギー使用量が約50%少ないため、エネルギー消費量及び二酸化炭素ガスの排出量を大幅に削減することが出来ます。騒音レベルも低く、より良い作業環境を生み出すことが出来ます。piINLINE™には、Micro、Mini、Midiの3つのサイズがあります。各サイズには、更に特定のアプリケーションに合わせてることが出来るように、3種類のカートリッジを用意しております。
このpiINLINEシリーズは、お客様が簡単に交換できるように設計されています。価格は他社に負けない魅力的な価格に設定しました。
他のモデルではコストの回収に6ヶ月以上掛りますが、piINLINE™シリーズのMINI、MIDIはエネルギーコストが低く、通常の使用では、3ヶ月で費用対効果を得ることが可能です。
「piINLINE™はLED電球に例えることができます。piINLINEもより少ないエネルギーで、より大きなパワーが発揮できるエジェクタです。」とポンプ&アクセサリー部門グローバル製品マネージャー、ジャン・シーシェは述べています。
このシリーズは、北米、アジア、およびヨーロッパの主要なピアブ代理店で購入が可能です。