Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™ により、原料を傷つけずに搬送可能です。

piGENTLE® – 緩やかな食品搬送を実現

日付 2017/03/22

piGENTLE® は、個々の食品に適応し、緩やかな真空搬送を実現します。

タビー(スウェーデンpiFLOW®tコンベア には、搬送物を傷つけずに搬送できるように搬送速度制御技術(特許出願中)を取り入れており、壊れやすい食品の搬送用に最適化されています。画期的な速度制御装置のpiGENTLE®の働きによって、キャンディー、ナッツ類、種、健康補助食品の錠剤やカプセルなど、壊れやすいデリケートな食品の真空搬送を可能にします。この速度制御をするpiGENTLE®がpiFLOW®tコンベアの核となっており、搬送物の特性に合わせて適切な搬送速度を維持することで、搬送製品の欠損発生を抑えることに成功しています。

Piab マテリアル・ハンドリング部門の副部長を務める Jarno Tahvanainen は、「真空技術による丁寧な処理の秘訣は、錠剤が装置間を移動する際に一定の低速度を制御・管理することにあります。piGENTLE® では、搬送システム全体にわたって搬送物の緩やかな流れが一定速度で維持されるよう、特別な設計が施されています」と説明しています。

特許出願中の piGENTLE® 技術により、システム内の真空度を検知し、ポンプの供給圧力を調整します。搬送物がパイプラインに侵入すると真空度が上昇し、供給圧力を増加させます。piGENTLE® では、供給圧力を 2 ~ 6 バールの間で調整します。

「piFLOW®t 」は、弊社の粉体/バルク素材搬送用コンベア piFLOW® シリーズ に属してます。このシリーズには、製薬業界向けの「piFLOW®p」、食品業界向けの「piFLOW®f」、化学製品業界向け「piFLOW®i」が含まれています。いずれも各業界の厳しい運用・安全衛生の要求を満たすために開発されたものです。

製品搬送テストを希望されるお客様は弊社までご連絡下さい。

 

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年にKenos社とVaculex社の2社を傘下に収めました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい