Feedback

Choose your language

Close

バキュームコンベアpiFLOW®p シリーズに大流量ポンプがラインナップ

バキュームコンベアpiFLOW®p シリーズに大流量ポンプがラインナップ

日付 2014/01/20

大流量ポンプでさらなるアプリケーションに対応可能

 

産業界において真空技術をリードするメーカーのピアブはpiPREMIUM バキュームポンプ のラインナップを拡張しバキュームコンベア piFLOW®pシリーズ向けに発売します。

大型サイズのポンプの追加により、従来の機種では難しかった輸送しにくい粉や顆粒の大量搬送や長距離搬送に対応することが可能になりました。

piFLOW®pシリーズのpiPREMIUMポンプは食品や医薬業界に求められる高い要求を満たします。また高い堅牢性と洗浄性を兼ね備えた実績のある設計を採用し、ピアブバキュームコンベア世界中の真空搬送機においてリーダー的存在となります。

お客様への利点として、真空ポンプとして非常に効率的な最新技術であるCOAX®技術を採用したポンプを使用することで圧縮空気の利用コストを下げることが可能です。ポンプにはサイレンサーが搭載されており、騒音を抑え作業環境を改善できます。また、高衛生性への対応により、部品点数を抑えた設計で、分解組立が容易です。またメンテナンスフリーな為、装置の稼働率を上げる事が出来ます。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境の改善に努めています。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、マテリアルハンドリング、工場の自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供し続けております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、及びソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較しますと、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能となりました ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的な販売とサービスのネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい