Feedback

Choose your language

Close

Piab フリクションカップ

小さな金属部品の吸着に適したフリクションカップシリーズ

日付 2017/11/15

フリクションカップシリーズに新モデルを追加しました。

タビー(スウェーデン): より小さな金属部品をハンドリングできるよう、弊社はDURAFLEX®製フリクションカップシリーズ(DURAFLEX® family of friction suction cupsに新モデルを追加しました。フリクションカップシリーズには既に豊富なモデルを揃えてありますが、最新の産業動向に合わせて、新たなサイズ、接続金具が追加されます。例えば近年の自動車製造工場では、オートメーション化された生産工程で小さな部品を取り扱うことが増えてきています。

今回追加される新モデルカップには、小さな部品の扱いに適した小型楕円形モデルや円形モデルが含まれています。吸着面に油が付着している場合や、凹凸がある場合にも優れたグリップ力を発揮し、搬送の安全性を高めます。

DURAFLEX®製フリクションカップの優れたグリップは、打ち抜き、切断、曲げ、パンチングといった加工における毎分のストローク数向上に貢献し、費用対効果と生産性を高めます。

フリクションカップのゴム材質はポリウレタンの特性を組み合わせているため、非常に優れた弾性記憶とプレスオイル耐性を備えています。これにより、性能、形状ともに長期間維持します。さらに、ポリウレタン材質のカップは、ニトリルブタジエンゴム(NBR)化合物などの材質に比べて劣化が遅いのが特徴です。

また、薄い鋼板(厚さ0.65mmまで)も凹ませることなくハンドリングできるように設計されています。カップ吸着面には雪用のスタットレスタイヤに見られるような特殊な滑り止め模様があります。鋭いクリートエッジと溝が、オイルが付着した表面に対して優れたグリップ力を確保します。滑り止め模様がない従来型のカップと比較すると、フリクションカップにはオイルが付着した表面で約3~4倍優れたグリップ(せん断力/摩擦力)があります。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年には、Piab はKenos とVaculex の2社を傘下に収めました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャー)

Tel:+46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい