Feedback

Choose your language

Close

Vacuum ejector piCOMPACT®23

緊急時に力を発揮するラッチ式バルブ

日付 2016/07/13

真空エジェクター「piCOMPACT®23」では双安定オン/オフバルブが追加機能として提供されており、さらなる安全性を提供します。

タビー(スウェーデン):Piab のプレミアム製品である多機能一体型真空エジェクタプラットフォーム「piCOMPACT®23」では、双安定(ラッチ式)真空オン/オフバルブが新たにオプション機能として追加されました。このオン/オフバルブは、緊急停止することが多いシステムや、高価な物(または繊細な物や重量物)を扱うシステムでの用途を中心に開発されています。

緊急事態発生時の最終段階で停止して真空を保持できるよう設計されており、ハンドリングシステムの安全性を高めることでシステムと作業者の双方にさらなる安全性を提供します。緊急停止時に物体を保持できる能力は、製品の偶発的な損傷や、作業者の負傷を防ぐのに役立ちます。

Piab オートメーション事業部の Joseph Karbassi 副部長は、「piCOMPACT®23 真空発生器プラットフォームにおいて、このラッチ式バルブをオプションの安全機構として提供できて嬉しく思います。

piCOMPACT23 に新しく追加された他のオプション機能と組み合わせて使うことで、最良の結果を得るのに必要な機能だけを取り揃えて提供できます。もちろん、どのような用途でも安全に動作します。

また、特別設計により、piCOMPACT®23 に搭載可能な省エネオプションとも併用できます。こうした省エネオプションには、ES 機能や、特許取得済みの強化型ブローオフ機能(吸引時の速度や電力効率を向上させる)が含まれており、生産サイクルの高速化に貢献します。また、真空状態が解除された段階でブローオフを自動的にオフにする、特許取得済みのインテリジェント・ブローオフ(IBO)機能も追加できます。

会社情報     

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションの随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager

Tel:+46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい