Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® 真空コンベア

EU・米国食品基準の適合に注力

日付 2016/05/03

Piab の食品用コンベアや製薬用コンベアは、EC No 1935/2004 および FDA の両規則に適合しています。

タビー(スウェーデン):弊社のpiFLOW® シリーズのコンベアは、食品と製薬業界向けのpiFLOW®f、piFLOW®pシリーズ、錠剤搬送専用に開発された piFLOW®tシリーズを提供しておりますが、これら全ては食品接触材料の厳しい規約に準拠しています。コンベアで使用されるすべてのプラスチック部品やゴム部品は、現在最も厳しい要件を満たす材料で製造されています。

製薬業界や食品業界は、薬や食品など、人体に摂取される可能性がある製品を取り扱うため、それらと接触する機器装置が安全規約に準拠している事は必須です。 特に食品または医薬品の製造工程の機器で使用されるシーリング、フィッティング、フィルターなどのプラスチック部品やゴム部品に対しては、安全基準が設けられています。

弊社のマテリアルハンドリング部門で開発マネージャーを務める Fredrik Thuman は、「各基準を満たすため、私達はドイツの規約を満たす材料を使用しています。ドイツの規約が最も厳しいので、これに適合していればおのずと高品質なゴムである事も証明されるのです」と説明しています。

これまでメーカーで使用されている機器は、米国食品医薬品局(FDA)による食品衛生基準を満たす事を推奨されてきました。 しかしながら、FDA の規約の多くは欧州規約に取って代わられています。EU枠組み規約(EC)No 1935/2004 は、すべての食品接触材料に適用されており、国家規定として加盟国によって採用されています。その中でも、ドイツにおけるゴムの基準のように、一部の国ではより詳細な規則を定めています。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい