Feedback

Choose your language

Close

PR AutomotiveExperts

自動車用真空装置の専門企業としてグローバル展開を開始

日付 2016/10/10

Piab社は現在、世界各国の自動車メーカーに真空発生装置を提供しています。

タビ-(スウェーデン):Piab社は、拡張された販売網を通じて、世界各国の自動車産業に向けて幅広い真空製品を提供できるようになりました。これまで弊社の真空製品は、米国およびヨーロッパ北部の自動車メーカー各社にて採用実績があり、長年にわたってご利用いただいてきましたが、現在では弊社の販売網がさらに広がったことで、自動車業界に特化したサービスの提供をグローバルに展開できるようになりました。自動車メーカーでは、先進性、標準規格との適合性、柔軟性、耐久性、そして効率性を備えた生産設備が必要とされています。弊社の真空製品は最高品質を備えており、そうしたニーズを満たすことができる製品として、世界各地で販売される予定です。

Piab 製の自動車産業向け真空製品では、分散型真空システムを利用する高速処理ロボットに対して最適な、超軽量真空発生器もラインナップされています。自動車工場のプレスライン向けに新開発された piSTAMP は、分散型真空システム用の真空発生器で、汎用性が高く、容易に設備システムに導入する事が可能です。また、独自の自動リリース機構を備えた真空発生器 piINLINE®plus も提供されており、こちらは仕様を設定してカスタマイズする事ができます。外部は軽量かつ耐久性の高い材質で作られており、内部に弊社のCOAXⓇテクノロジーを利用した真空発生エジェクターを搭載する事で、優れた吸引能力、高速排気、そして空気消費量の削減を実現しています。

集中型真空システムについては、高性能オールインワン真空発生プラットフォームとしてpiCOMPACT®23を提供しています。同製品の特徴である 独自の「増幅ブローオフ機能」は、特許取得済みの内蔵弁により、強力かつ省エネなブローオフを実現しており、高速で信頼性の高い生産サイクルを可能にします。真空発生器はスマートセンサーおよびアクチュエータ通信用の汎用 IO-Link にも対応しており、産業インターネット(IIoT)を実装したスマート「インダストリー4.0」の要件を満たしています。

サクションカップも幅広くラインナップしており、油膜で覆われている自動車部品に吸着対応できるサクションカップも提供しています。DURAFLEX® シリーズのフリクションカップは、金属板を安全にハンドリングし、また吸着面に凹凸がある部品に対しても優れた吸着力を発揮します。新興市場におけるニーズに対応できる製品といえるでしょう。同製品の高い吸着能力により、打ち抜き、切断、曲げ、あるいはパンチングといった加工において毎分のストローク数を上げることができます。プレス工場における費用対効果と生産性を高めるのに貢献します。フリクションカップのゴム材質はポリウレタンの特性を組み合わせているため、非常に優れた弾性記憶とプレスオイル耐性を備えています。これにより、性能、形状ともに長期間維持します。

さらに、高い耐久性を誇る各種アクセサリーも自動車産業向けに取り揃えています。軽量プラスチック製を含む各種フィッティングは様々な規格に対応しています。そのほか、アームツール先端の調整機能を担うレベルコンペンセーターや、取付金具、真空センサーなど、これら全ては世界各国の弊社の代理店を通じてお求めいただけます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションの随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできますこのカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。また、Piab はKenos Vacuum Gripping Systems を買収しました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

 

 

 

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい