Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

制御機能統合型エジェクターが稼働時間向上に貢献

日付 2015/03/25

Piabは、エネルギー効率に優れたCOAX®テクノロジーをベースにしたマニホールド式制御機能統合型エジェクターpiCOMPACT®シリーズの最新版を発表します。

COAX®エジェクターは、低供給圧で効率的に真空を発生させることができるため、圧縮空気使用量を削減し、製造工程の生産性と信頼性を高めます。piCOMPACT®シリーズは、電子機器、半導体、プラスチック、金属、小型パッケージなどを効率的にピックアンドプレースするロボットに最適です。

piCOMPACT®は、世界最小の多段真空エジェクターであるPiab独自のCOAX®カートリッジを内蔵しており、真空流量が大幅に改善されています。これにより、従来のエジェクターと比較してエネルギー消費を30〜50%削減し、大幅なコスト削減を実現します。piCOMPACT®エジェクターは真空流量が向上したことで、把持能力が高まりピックアップ速度の向上を実現します。ワークへのダメージも最小限に抑えて廃棄量削減にも貢献します。piCOMPACT®はまた、サクションカップからワークの迅速なリリースを可能にし、効率性を高めます。

インテリジェントな省エネ(ES)機能を利用すれば、設定した真空度に達すると圧縮空気の使用を自動的にオフにできます。追加機能のACM(自動状態監視)により、リークがあった場合に真空発生器が繰り返しオンとオフになる「モーターボーティング」の問題が解消されます。ES機能が必要になるかどうかはACMが自動的に検知します。また、ACMは摩耗したサクションカップを交換する時期をモニターするためにも使用できます。完全なpiCOMPACT®23パッケージの一部としてのオン/オフとブローオフ用の内蔵の直接動作バレットバルブにより、信頼性、稼働時間および動作速度が保証されます。piCOMPACT®23のユーザーフレンドリーな検知機能と省エネ機能は、効率的な真空操作を実現し、パラメータの設定ミスを防ぎます。 

最新のpiCOMPACT®シリーズは従来のエジェクターより小型で軽量であり、真空処理システムの総重量を削減します。この革新的な設計により、真空システムをより迅速に稼働させて生産能力を高めることができます。

 「真空エジェクターは現在、様々な業界のオートメーション化されたアプリケーションにおいて、必須ともいえるコンポーネントです。メーカー各社は環境への影響を常に考慮しながら、総所有コスト(TCO)削減と性能向上の両立を実現させようと模索しています」とピアブ副社長、HälaEl Sheemy Washbrookは述べています。「真空システム全体のコストの削減を追求しようとする場合、エネルギー消費はメーカーにとって重要な考慮事項です。効率の良いCOAX®テクノロジーを利用し、低供給圧で稼働するpiCOMPACT®は、真空アプリケーションの生産性を向上させ、コストを削減し、二酸化炭素排出量を削減します。」

piCOMPACT®真空エジェクターは、非常に低い供給圧力で高真空度を必要とするシステムを含め、様々なシステムに合わせて仕様を選択できるようになっています。さらに、コンパクト設計なので既存の生産ラインに簡単に組み入れることができ、各アプリケーションの条件に合うように構成を変更することができます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとしてPiabが設計製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリ、真空コンベアや吸引カップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piabは、まったく新しい次元の真空テクノロジのCOAX® を、オリジナル製品やソリューショで使用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を備え、機器に直接組み込むことができます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は世界50か国以上に子会社や代理店を展開する世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい