Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® vacuum conveyor

市場において最上級の優れたコストパフォーマンスを誇る粉体搬送装置

日付 2011/09/30

piFLOW®iは技術性能を犠牲にせずに簡単に使用できます。フルオープニング(ストレート排出モジュール)で設計することにより、搬送能力の向上、生産性の向上を可能にします。

メカニカル方式のコンベアに比べ搬送能力とコスト対効果に優れた搬送方式が市場に誕生しました。

フルオープン(ストレート排出モジュール)は粉体の本体からの排出を容易にします。(※搬送能力が向上)それは様々な工業用アプリケーションへの導入を容易にします。

「新しいpiFLOW®i はさまざまな粉体搬送を容易にし、従来の搬送方式に比べ倍近い能力を期待できます。お客様に対して優れたコスト対効果を実現するソリューションとして提案出来ます。 」と粉体搬送装置部門担当の副社長ジョセフ ラムズフ氏は語っています。

piFLOW®はCOAX®カートリッジを搭載しています。-とても効果的な真空発生装置です。COAX®カートリッジは従来のエジェクターポンプと比較し小型軽量かつとても高効率なポンプです。それは設計の自由度があり、モジュラー化し効率の良い真空装置の設計が可能となります。その真空技術COAX®テクノロジーをベースとし設計されたポンプは従来のエジェクターに比べ3倍近い真空流量を発揮し、さらに消費空気量も削減出来ます。

ピアブについて

 1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

コンタクト先:

Hala El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい